Kategorie:

xiros

xiros Tragrollen für die Etikettiertechnik: leise, sicher & mühelos führen

Patrick Czaja | 20. August 2020

Die xiros Tragrollen sind schon eine Weile im igus Sortiment. Dezent, diskret und leise verbessern sie im Hintergrund diverse Anwendungen. Unsere Rollen werden stets weiterentwickelt und verbessert, um sicherzustellen, dass ihre Flexibilität für zahlreiche Anwendungen und Branchen geeignet ist. Unsere schwarz eloxierte Tragrolle für Sichtteile erweitert das Sortiment und ist mit wartungsfreien, leichtgängigen xiros Flanschkugellagern […]

Weiterlesen...

Zeit für den Sprung ins kühle Nass – xiros® im Poolsauger sorgt für die nötige Sauberkeit im Pool

Patrick Czaja | 7. August 2020

xiros® Radialkugellager sind vielseitig einsetzbar. Die schmier- und wartungsfreien Polymerkugellager überzeugen beim Einsatz im Poolreiniger und ermöglichen einen einwandfreien Lauf. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Weiterlesen...

xiros Tragrollen mit FDA-Konformität: 60 % Gewichtseinsparung im Vergleich zu metallischen Lösungen

Patrick Czaja | 10. Juli 2020

Diese Lösung für Transport- und Umlenkrollen ist jetzt in einer leichteren, FDA-konformen Version verfügbar. Die xiros Tragrollen für Etikettier-, Verpackungs- und Lebensmittelanwendungen bestehen aus einem blauen PVC-Rohr und zwei Flanschkugellagern aus dem hauseigenen Werkstoff xirodur B180 und Kugeln aus rostfreiem Edelstahl. Der Spezialist für Kunststoffe in Bewegung igus entwickelt unter dem Markennamen xiros wartungs- und […]

Weiterlesen...

Warum Schmiermittelfreiheit die bessere Option für Ihr Kugellager ist

Patrick Czaja | 15. Juni 2020

Beim Einbau von Metallkugellagern ist Fett oder Schmieröl unerlässlich. Mit xiros Polymerkugellagern können Sie sich über 100 % schmiermittelfreie Kugellager aus Kunststoff freuen. Kein Fett! Kein Öl! Keine Rückstände an Händen oder Maschinen! Bei den meisten Anwendungen, bei denen Kugellager zum Einsatz kommen, sind überwiegend geringe Belastungen und niedrige Geschwindigkeiten gefragt. Kugellager aus Kunststoff können in multifunktionalen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise in Fällen, in denen sie mit flüssigen Medien, Wasser oder Chemikalien in Kontakt kommen.

Weiterlesen...

Schmiermittel sparen, Kontamination verhindern & Lebensdauer von Kugellagern erhöhen

Patrick Czaja | 5. Juni 2020

Verunreinigter Schmierstoff ist eine der Hauptursachen für Lagerschäden und oft ein Hauptfaktor für das vorzeitige Ende der Lagerlebensdauer. Rund 70 % der Lagerausfälle entstammen Schmierstoffproblemen, wie Verunreinigungen im Schmierstoff (25 %), falscher Schmierstoff (20 %) oder zu wenig Schmierstoff (14 %).

Weiterlesen...

Wo Kugellager aus Metall an ihre Grenzen kommen: Die Chance für das Pendant aus Kunststoff?

Patrick Czaja | 6. Mai 2020

Kugellager aus Metall sind nicht mehr aus dem Maschinen- und Anlagenbau wegzudenken. Es gibt Branchen, in denen die herkömmlichen Kugellager aus Metall jedoch an ihre Grenzen stoßen, wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik. Dort spielt der Faktor Hygiene eine tragende Rolle, wodurch Schmiermittel sich als No-Go darstellen.

Weiterlesen...

Fahrzeuginnenraum – 3 Beispiele für Kunststoff Kugellager in Bedienelementen

Sebastian Bloechl | 23. April 2020

Der moderne Auto-Innenraum verfügt über jede Menge verschiedener Knöpfe, Drehregler und Schalter. Sei es die Verstellung des Fensters, der Klimaanlage oder der Lautstärke – wir greifen immer häufiger zu den durchdacht platzierten Drehstellern im Interieur. All diese Bedienelemente stehen in direkter Verbindung mit dem Qualitätsempfinden des Fahrzeugs und können Einfluss auf einen möglichen Autokauf nehmen. […]

Weiterlesen...

Wie igus® Produkte die Lebensdauer von Extrusionsanlagen steigern und Produktionsstillstände vermeiden

Christian Schäfer | 21. April 2020

Im Wasserbad wird das Extrudat von Rollen geführt und auf Abstand gehalten. Die Rollen laufen mit eingepressten Edelstahl-Kugellagern ohne Dichtung. Diese laufen komplett unter Wasser. Trotz Edelstahlausführung mussten diese in regelmäßigen Abständen wegen Korrosion getauscht werden. igus Polymerkugellager schaffen Abhilfe.

Weiterlesen...

Flanschkugellager im Vergleich unter Wasser

Kugellager unter Wasser: xiros® Kunststoff-Kugellager vs. Metalllager

Patrick Czaja | 16. April 2020

igus besitzt in Köln das weltweit branchengrößte Testlabor für Kunststoffe in bewegten Anwendungen mit rund 12.000 Tests pro Jahr. Hierunter finden sich beispielsweise Tests wieder, die unterschiedlichsten Werkstoffen unter widrigsten Bedingungen alles abverlangen. Im vorliegenden Test treten ein xiros Flanschkugellager gegen sein metallisches Pendant in einem Salzwassertest an. Zwei Kugellager unter Wasser: wer gewinnt? Testaufbau […]

Weiterlesen...

Wie kommen die Kugeln ins Kugellager?

Patrick Czaja | 14. April 2020

Kugellager bestehen aus einem Innen- und Außenring, einem Käfig und Wälzkörpern. Der Käfig ist dazu da, um die Wälzkörper, in Form von Kugeln, voneinander zu trennen. Käme es zu keiner Trennung der Kugeln, würden sie gegeneinander- und heißlaufen. Dies hätte bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Reibungen der Kugeln zerstörende Effekte zur Folge. Aber wie kommen die […]

Weiterlesen...