Kategorie:

xiros

Kugellager in der Textilindustrie

Kugellager in der Textilindustrie – warum Kunststoff Metall schlägt

Patrick Czaja | 10. Dezember 2020

Textilmaschinen samt ihren Komponenten sind immer häufiger starken Belastungen ausgesetzt. Dadurch steigen die Anforderungen an die Anlagen. Vibrationen, unterschiedliche Betriebsbedingungen, stets wechselnde Lasten und speziell die Schmutz- sowie Staubanhaftung sind Herausforderungen vor denen die Anlagenbetrieber in der Textilindustrie gestellt werden.

Weiterlesen...

Kugellager in Anemometern

Kugellager in Anemometern – Wind messen durch Kunststoff leicht gemacht

Patrick Czaja | 8. Dezember 2020

Ein Anemometer ist ein Messinstrument, das zur Geschwindigkeitsmessung eines Strömungsfeldes, primär der Windgeschwindigkeit, im Einsatz ist. Das Schalenkreuz-Anemometer ist das verbreiteste seiner Art. Es besitzt eine senkrechte Achse mit meist drei bis vier Schalen, die dazu da sind, den Wind aufzunehmen. Welche Anforderungen gelten für Kugellager in Anemometern?

Weiterlesen...

Testlabor für Kunststoff-Kugellager

Auf Herz & Nieren geprüft – das Testlabor für xiros® Kugellager aus Kunststoff

Patrick Czaja | 4. Dezember 2020

Durch unser Testlabor für Kugellager aus Kunststoff generieren wir Wissen, das essenziell für unsere Neu- und Weiterentwicklungen von Produkten ist. Unsere Kunden profitieren zudem noch mehr, denn wir bündeln unsere Erfahrungen, Testergebnisse in unseren Online-Tools. Diese helfen bei der Wahl des richtigen Produktes für die individuellen Anwendungen unserer Kunden.

Weiterlesen...

Kugellager in Kopiergeräten: Warum xiros® die richtige Wahl ist

Patrick Czaja | 4. Dezember 2020

Kugellager aus Kunststoff kommen immer häufiger in Kopiergeräten zum Einsatz. Warum? Sie sind äußerst leicht, wartungsarm und schmiermittelfrei. Eine externe Schmierung wird daher nicht mehr benötigt und eine Kontamination der Anwendungsumgebung ist ausgeschlossen.

Weiterlesen...

Kugellager in Geldautomaten (ATM): Kunststoff überzeugt auch hier

Patrick Czaja | 25. November 2020

xiros Kugellager von igus kommen unter anderem in Geldautomaten (ATM – Automatic Teller Machines) zum Einsatz. Dort bauen unsere Kugellager aus Kunststoff ihren Vorteil gegenüber metallischer Kugellager komplett aus. xiros Radialrillenkugellager bieten den Vorteil, dass sie nicht nur wartungs- und schmiermittelfrei sind, sondern auch die Kontamination von Schmiermittel an Geldscheinen ausschließen.

Weiterlesen...

Welche Kugellager-Dichtungen es gibt und warum igus keine Nachsetzzeichen benötigt

Patrick Czaja | 13. November 2020

Viele metallische Wälzlager sind als abgedichtete Ausführung erhältlich. Kugellager-Dichtungen sind bei der metallischen Version in der Regel zwingend erforderlich, da ansonsten Verschmutzungen in die Kugel-Laufflächen gelangen. Sie können sich mit dem Schmiermittel verbinden und somit den Lagerlauf blockieren. Kugellager aus Kunststoff oder Keramik meist nur als offene Bauform verfügbar. Warum? Das erfahren Sie hier.

Weiterlesen...

Wie finde ich die DIN Baugröße des metallischen Kugellagers heraus? Und wie finde ich das igus® Pendant?

Patrick Czaja | 11. November 2020

Bei metallischen Kugellagern ist das Bestimmen der Baugröße in der Regel simpel. Meist ist die Typenbezeichnung entweder auf dem Innen- oder Außenring aufgedruckt. Schwieriger wird es allerdings dann, wenn der Aufdruck trotz Säuberung unkenntlich bleibt. Daher muss das Kugellager an dieser Stelle manuell ausgemessen werden. Ich kenne nun meine Kugellager-Parameter. Wie finde ich das passende […]

Weiterlesen...

Polymerkugellager im Pelletofen

Die Zeit des Heizens beginnt: Polymerkugellager von igus® trotzen extremer Hitze

Patrick Czaja | 27. Oktober 2020

Kunststoffe und heiße Temperaturen in Öfen müssen sich nicht widersprechen, wie sich im folgenden Anwendungsbeispiel der Firma Koppe zeigt. Denn in seinen Pelletöfen für Privathaushalte kommen schmiermittelfreie Polymerkugellager von igus erfolgreich zum Einsatz. Die Funktionsweise der Öfen ist genial, da die Pellets durch eine mechanische Antriebseinheit stromlos verbrennen. Die Polymerkugellager sorgen im Triebwerk für lange Laufzeiten und einen leichtgängigen Betrieb.

Weiterlesen...

Drehverbindungen von igus® für verschiedenste Anwendungen

Patrick Czaja | 15. Oktober 2020

Auch die ISAS GmbH hat schnell gemerkt, dass xiros die beste Alternative für vergleichbare Lösungen aus Metall ist. Der vorliegende Anwendungsfall aus dem Bereich der Möbelindustrie zeigt Ihnen nicht nur die Anforderungen der ISAS GmbH, sondern auch die zahlreichen Vorteile der xiros Drehverbindungen aus Kunststoff auf.

Weiterlesen...

4 interessante Fakten über Kugellager, die Sie überraschen werden

Patrick Czaja | 9. September 2020

Was haben ein berühmter Maler, Kinderspielzeug und ein Straßenrennen mit Fahrrädern gemeinsam? Für manche ist das überraschend, jedoch stehen sie in gewisser Weise mit Kugellagern in Verbindung gebracht. Wenn man über Kugellager nachdenkt, wissen viele, dass sie vor allem in der Industrie verwendet werden, wie zum Beispiel in Fabriken und Kraftfahrzeugen. Wälzlager sind wesentliche Komponenten […]

Weiterlesen...