Kategorie:

Allgemein

Die richtige Rauheit für Welle und Aufnahme

Lars Butenschön | 1. Oktober 2018

„Welche Rauheit soll ich für Welle und Aufnahme nehmen, wenn ich Kunststoffgleitlager einsetze?“ Zu dieser Frage gibt es relativ wenige Informationen. Und die, die es gibt sind auch noch schwierig zu finden. Die Literatur wird von ausufernden Abhandlungen über Werkstoffe, Strukturen und Formeln dominiert, die Produktinformationen der meisten Hersteller von Werbung und Aussagen über die […]

Mehr erfahren...

Linearführungen für kontrolliertes Verstellen

Michael Hornung | 18. September 2018

Normalerweise sind Lebensdauer und Verfahrgeschwindigkeiten von kleinen wie auch großen Lasten entscheidende Kenngrößen bei Linearführungen. Wie lange halten Linearführungen im 24/7 Betrieb  , wann muss gewartet oder nachgeschmiert werden? Oder bei Gleitführungen wann ist ein Wechsel der Gleitelemente empfehlenswert? Aber es gibt auch immer mehr Fälle wo die zu erwartende Laufleistung gar kein Thema ist. […]

Mehr erfahren...

Formatverstellung – schnell, sicher, ergonomisch

Michael Hornung | 10. September 2018

Chipstüten 175 Gramm oder in kleinen 50 Gramm oder doch die XL Tüte mit 300 Gramm? Farbdosen mit 250 oder 500 ml oder in Maxi in 1000 ml? 10 Kopfschmerztabletten oder doch eher die Verpackung mit 25? Viele Produkte werden für uns Kunden in verschiedensten Verpackungsgrößen angeboten, ob in Weißblechdosen, Flaschen, Kartons oder Schlauchbeuteln oder […]

Mehr erfahren...

Warum der PV Wert bei der Gleitlager-Wahl nur bedingt hilft

Lars Butenschön | 6. September 2018

…und wie man trotzdem an das richtige Gleitlager kommt – Das wollen wir uns in diesem Beitrag einmal näher anschauen. In der Praxis ist der PV-Wert eines der wichtigsten Kenngrößen zur Auswahl von Gleitlagern. Er liefert jedoch keinerlei Informationen darüber, wie lange das Gleitlager am Ende in der Maschine hält. Weder ist es weise, einfach […]

Mehr erfahren...

Einpressen eines Gleitlagers in eine Prüfaufnahme

Ein Lagerspiel – Die richtige Passung für Gleitlager aus Kunststoff finden

Lars Butenschön | 15. August 2018

Lagerstellen richtig konstruieren ist keine Wissenschaft – auch wenn man natürlich eine draus machen kann. Um die richtige Passung für Gleitlager zu finden oder die Daseinsberechtigung von Lagerspiel zu verstehen, muss man auch keine Bücher wälzen. Die empfohlenen Passungsangaben der Gleitlagerhersteller reichen häufig völlig aus, um eine sinnvoll funktionierende Lagerung zu erhalten. So empfiehlt igus […]

Mehr erfahren...