Schlagwort:

Stop Motion

drylin® W ... 4 Gehäuselager im Fokus

Das richtige Linearlager für W Profilschienen … ein kleiner Guide

Michael Hornung | 21. Januar 2019

4 Gehäuselager im Fokus… alle für einen, einer für alle   1 Standardlager 2 Austauschlager 3 mit „Turn-To-Fit“ Einstellmechanismus 4 mit „stop-motion“Federvorspannung   Nach der Auswahl der drylin® W Führungsschiene aus dem Linearbaukasten steht die Wahl der passenden Lagergehäuse an. Und auch hier bietet das Lieferprogramm von igus eine Vielzahl an Varianten an. Aber welches […]

Mehr erfahren...

Linearführungen für kontrolliertes Verstellen

Michael Hornung | 18. September 2018

Normalerweise sind Lebensdauer und Verfahrgeschwindigkeiten von kleinen wie auch großen Lasten entscheidende Kenngrößen bei Linearführungen. Wie lange halten Linearführungen im 24/7 Betrieb  , wann muss gewartet oder nachgeschmiert werden? Oder bei Gleitführungen wann ist ein Wechsel der Gleitelemente empfehlenswert? Aber es gibt auch immer mehr Fälle wo die zu erwartende Laufleistung gar kein Thema ist. […]

Mehr erfahren...