Suchbegriff:

Stahlkette

Über 10 m freitragend mit einer Kunststoffkette – das geht

Volker Beissel | 2. April 2020

Im Vergleich zu einer gleitenden Anwendung sieht eine freitragende Energiekette häufig besser aus. Nicht nur aufgrund der geraden Linie des Obertrums sondern auch weil der Bogen zum Hinabführen der Kette entfällt. Dadurch nutzen freitragende Systeme den Platz am Verfahrwegsende einfach besser aus. Aber gerade bei hoher Zusatzlast macht eine Energiekette aus Kunststoff bei rund 5 […]

Weiterlesen...

Kunststoff oder Stahl – die Qual der Wahl?!

Tim Schneebeck | 27. März 2020

Gerad im Öl & Gas und im Offshore Einsatz kommen Energieketten aus Stahl häufig zum Einsatz. Doch notwendig ist das nicht – ein Blick auf die Vorteile von Kunststoff Energieketten macht durchaus Sinn. Wir befinden uns auf einer Bohrinsel in der Nordsee. Raues Wetter, schwere Maschinen und eine Crew die nicht zimperlich mit dem Equipment […]

Weiterlesen...

Energiekette aus Stahl oder Kunststoff ?

Peter Wirth | 26. März 2020

Aus der Historie gewachsen sind Energieketten bislang immer aus Stahl oder Kunststoff gefertigt. Stahl hat den Vorteil, dass längere freitragende Längen erreicht werden können. Hingegen hat eine Kunststoff Energiekette diverse Vorteile wie z.B. geringere Kosten und die schnellere Montierbarkeit. Eine neue Erfindung nennt sich Hybrid-Kunststoff-Stahl-Kette. Diese Schleppkette wird aus Stahl-Innenkettengliedern und Kunststoff-Außenkettengliedern gebaut. Reine Stahlketten […]

Weiterlesen...

Vibrationen an Baumaschinen

Marco Thull | 19. Februar 2019

 „Bei dem ist wohl eine Schraube locker!“  Was man landläufig über jemanden sagt, der etwas verrückte Ansichten hat, ist bei unserem heutigen Thema im wahrsten Sinne des Wortes ernst gemeint. Vibrationen an Erdbohrmaschinen, Tiefbohranlagen und Top-Drive- Systemen Einige Hersteller von z.B. Erdbohrmaschinen oder Tiefbohranlagen auf Offshore-Plattformen (hier speziell bei Top Drive Systemen) setzen Schleppketten aus […]

Weiterlesen...

Stahlkette rostet, Hydraulikschlauch verschleißt

Harry Suckau | 24. Oktober 2018

Immer wieder bitten uns Kunden um Hilfe, weil Hydraulikschläuche und Elektro-Leitungen in Stahlketten verschleißen. Früher wurden diese Art der Ketten oft wegen ihrer Stabilität verwendet. Bereits seit vielen Jahren sind Kunststoff e-ketten von igus in extremen Einsatzfällen die bessere Alternative. Bei dem betreffenden Kunden rieben sich die Schläuche an den verrosteten Stahlketten so stark ab, […]

Weiterlesen...