Schlagwort:

Spindelbearbeitung

Gewindespindel für jeden Einsatz (Teil 2)

Michael Hornung | 7. November 2018

Beinahe hätte ich es nämlich fast vergessen, aber nur fast. Neben dem umfangreichen Programm an Rundwellen gibt es ja auch eine besondere Art der Welle und zwar die mit einem Gewinde. Die Gewindespindel für Gewindemuttern aus Kunststoff, Messing, Grauguß oder Bronze. Denn im 3D Drucker wird das Druckbett oder der Druckkopf nicht nur geführt sondern […]

Mehr erfahren...

Spindelbearbeitung – wie und wo und was? igus hat echt was tolles dazu!

Michael Hornung | 13. September 2018

Wenn ich etwas in der Höhe verstellen will, einen Sitz, einen Monitor, einen Sensor, eine Kinnablage beim Optiker zum Vermessen der Augen oder ein Druckbett in einem 3D Drucker. In vielen Anwendungen des Lebens werden Gewindespindeln eingesetzt. Mal sind es nur wenige Millimeter die zur Einstellung reichen, manchmal aber auch über mehrere Meter. Mal präzise […]

Mehr erfahren...