Suchbegriff:

Schmiermittelfrei

Kugellager-Alternative xiros aus Kunststoff von igus

Kugellager-Alternative aus Kunststoff: igus® überzeugt

Patrick Czaja | 16. Februar 2021

Viele Anlagenbetreiber kennen das Problem: beim Einbau von Kugellagern aus Metall ist ein Schmieren unerlässlich. Dieses Prozedere muss in regelmäßigen Wartungsintervallen wiederholt werden und das schluckt nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Als Kugellager-Alternative eignet sich xiros besonders.

Weiterlesen...

xiros Sonderteile für die Textilindustrie

Kugellager nach Maß – unendlich viele Möglichkeiten dank igus®

Patrick Czaja | 9. Februar 2021

Kugellager umfassen eine breite Palette an unterschiedlichsten Formen. Ob nun Rillenkugellager, Kugellager mit Flansch oder beispielsweise Pendelkugellager: Standardkataloge führen diese in diversen Materialien, Ausführungen und Abmessungen. Wie sieht es aber mit maßgeschneiderten Lösungen aus? Kugellager nach Maß sind für igus kein Fremdwort. xiros Kunststoff-Kugellager stehen für Qualität. Durch ein hauseigenes Testlabor für Kunststoff-Kugellager generieren wir […]

Weiterlesen...

Kugellager in Handkehrmaschinen

Kugellager in Handkehrmaschinen: Kunststoff trotzt dem Schmutz

Patrick Czaja | 2. Februar 2021

Handkehrmaschinen sind sowohl im eigenen Haushalt als auch im industriellen Bereich im Einsatz. Wenn das Kehren von Schmutz und Laub beispielsweise auf Gehwegen oder Einfahrten mit einem Laub-/Kehrbesen mühsam ist, sind Kehrmaschinen die weitaus bessere Wahl. Hierbei gelangen das Laub und der Schmutz über Bürsten und einem Kehrbesen in einen Behälter, der im Anschluss ganz […]

Weiterlesen...

Kugellager in Pooltechnik: Einlaufdüsen in Nahaufnahme

Kugellager in Pooltechnik & Jacuzzis: Schmierfrei & chemikalienbeständig

Patrick Czaja | 29. Januar 2021

Pools sind eines jedermann Liebling; ob im Sommer als Erfrischung oder im Winter als Wohlfühloase bei über 25° C im Whirlpool oder Jacuzzi. Doch auch hier steckt viel Technik dahinter. Das Herzstück eines jeden Pools ist die Pool-/Wasserpumpe. Sie ist dazu da die Wasserzirkulation im Schwimmbecken in Gang zu setzen, damit eine Filtration mit dem […]

Weiterlesen...

Kugellager in Servicerobotern

Kugellager in Servicerobotern – Schmierung? Nein, danke!

Patrick Czaja | 27. Januar 2021

Serviceroboter sind Maschinen, die das tägliche Leben erleichtern und Dienstleistungen erfüllen. Mit halb- oder vollautomatischer Funktion sorgen sie für das Wohlbefinden des Menschen. Man unterscheidet zwischen Servicerobotern für den privaten Gebrauch wie beispielsweise Rasenmäh-, Bodenwisch- oder Staubsaugerroboter und Robotern für den professionellen Service.

Weiterlesen...

Kugellager im Haushalt

Kugellager im Haushalt: Die unsichtbaren Möglichmacher

Patrick Czaja | 19. Januar 2021

Kugellager sind unser täglich Brot. So abstrus das vielleicht am Anfang klingen mag, sagt dieser Satz aus, wie wichtig Kugellager in unserer Welt sind. Denn überall dort, wo sich Teile drehen, bewegen oder rotieren kommen Kugellager, meist auch als Wälzlager bezeichnet, zum Einsatz. Ohne sie stünde sprichwörtlich die Welt still. Kugellager im Haushalt und in […]

Weiterlesen...

Kunststoffgewinde schmieren

Kunststoffgewinde schmieren

Zoe Moser | 18. Januar 2021

Es ist kein Geheimnis, dass igus® ein Verfechter der Nichtschmierung von Lagern ist. Einfach gesagt, für igus® Produkte ist keine Schmierung erforderlich. Das hält die Kunden jedoch nicht von der immer wiederkehrenden Frage ab: „Kann ich WD-40 oder ein anderes Schmiermittel verwenden, um mein Lager zu schmieren?“

Weiterlesen...

Kugellager für die Medizintechnik

Kugellager für die Medizintechnik: Qualität ist gefragt

Patrick Czaja | 14. Januar 2021

Innerhalb der Medizintechnik müssen die Lagerkomponenten höchste Anforderungen erfüllen. Typisch sind hierfür beispielsweise Anwendungen mit hohen Drehzahlen, einem hohen Maß an Hygiene und einer gewissen Beständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungen. Aufgrund der hohen Hygieneansprüche an die Kugellager für die Medizintechnik spielt der Faktor der Schmiermittelfreiheit eine Rolle. Dadurch, dass vergleichbare Lösungen aus Metall nicht ohne Schmierung […]

Weiterlesen...

Kugellager in Fahrkartenautomaten

Warum Sie bei Kugellagern in Fahrkartenautomaten auf igus® setzen sollten

Patrick Czaja | 7. Januar 2021

Kugellager in Fahrkartenautomaten: auch dort sind die Anforderungen an die verbauten Lagerkomponenten groß. Kunststoff-Kugellager von igus bauen den Vorteil gegenüber Kugellagern aus Metall in diesem Segment aus. Sie sind nicht nur wartungs- und schmiermittelfrei, sondern sorgen zusätzlich auch für eine kontaminationsfreie Anwendungsumgebung. Auf der Suche nach einer Kontamination von Fahrkarten und Geldscheinen: Fehlanzeige.

Weiterlesen...

Kugellager in Kopiergeräten: Warum xiros® die richtige Wahl ist

Patrick Czaja | 4. Dezember 2020

Kugellager aus Kunststoff kommen immer häufiger in Kopiergeräten zum Einsatz. Warum? Sie sind äußerst leicht, wartungsarm und schmiermittelfrei. Eine externe Schmierung wird daher nicht mehr benötigt und eine Kontamination der Anwendungsumgebung ist ausgeschlossen.

Weiterlesen...