Suchbegriff:

Rillenkugellager

Auch unter Seewasser ein Dauerläufer: xiros Polymerkugellager

Patrick Czaja | 19. Mai 2021

Am umweltschonendsten ist man auch unter Wasser unterwegs, wenn man zu Fuß taucht. Wer das Wedeln mit den Flossen aber zu anstrengend findet und auf einen gewissen Komfort nicht verzichten mag, kann auf ein Unterwasser-Tretboot zurückgreifen. Ein solches hat jetzt der französische Abenteurer Stephane Rousson entwickelt, der bereits einmal mit einem Tret-Zeppelin den Ärmelkanal überquerte. […]

Weiterlesen...

Rotations-Atmosphärendruckplasma-Maschine

Kunststoff-Kugellager in der Plasmatechnik

Patrick Czaja | 12. Mai 2021

Innerhalb der Industrie hat sich die Plasmatechnik zur Optimierung von Werkstoffoberflächen als technischer Standard etabliert. Atmosphärendruckplasmen entstehen beispielsweise durch elektrische Entladungen in der Luft oder durch andere Gase. Sie ermöglichen durch eine große Menge an reaktiven und kurzlebigen chemischen Spezies eine bemerkenswerte Werkstoffoberflächen-Behandlung. Die Spezies reinigen, desinfizieren und modifizieren die Oberflächen und sind unter anderem […]

Weiterlesen...

Kugellager in der fleischverarbeitenden Industrie

Es geht um die Wurst! Kugellager in der fleischverarbeitenden Industrie

Patrick Czaja | 29. April 2021

Die Grillsaison startet, der Grill wird parat gemacht und Menschen strömen in die Supermärkte und kaufen Grillgut. Und was darf nicht fehlen? Genau. Fleisch in jeglicher Form; ob Steaks, Filets oder Würste jeglicher Art. Doch wie sieht es eigentlich in der fleischverarbeitenden Industrie und seinen Maschinen aus? Im Bereich der Lebensmittelproduktion müssen die Maschinen zum […]

Weiterlesen...

Auch unter Wasser ein Dauerläufer: xiros® Kugellager in der Aquaristik

Patrick Czaja | 26. April 2021

Der Begriff der Aquaristik beschreibt den Betrieb und die Pflege eines Aquariums. Hierunter fallen alle Tätigkeiten, die sowohl professionell, als auch als Hobby ausgeübt werden. Grundsätzlich gilt die Unterscheidung zwischen der Süßwasser– und Meerwasseraquaristik, wobei der Unterschied im Salzwassergehalt liegt. Beispielsweise existieren auch sogenannte Brackwasseraquarien, die sowohl Anteile von Süß- als auch Meerwasser enthalten. Entscheidet […]

Weiterlesen...

„Ich heb‘ ab, nichts hält mich am Boden“: xiros Polymerkugellager in Modellflugzeugen & Drohnen

Patrick Czaja | 21. April 2021

Flugzeuge im Miniformat durch die Gegend fliegen und mit Drohnen spektakuläre Aufnahmen fürs Album machen lassen; viele Menschen gehen diesem Hobby bereits eifrig nach und es erfreut sich nach und nach immer größerer Beliebtheit. Hierbei sind den Maßstäben keine Grenzen gesetzt, denn von klein bis groß ist hier alles dabei. Bei der Wahl der Bauteile […]

Weiterlesen...

Harpune

Müheloses Spannen von Harpunen durch xiros® Polymerkugellager

Patrick Czaja | 16. April 2021

Harpunen sind als Speere oder Wurfspieß zu verstehen, die mit Widerhaken versehen sind, um Jagd auf Fische oder Wale zu machen. Die Widerhaken sind dazu da, damit der Speer nicht aus dem getroffenen Fisch rutscht. Forscher fanden Harpunenformen aus der Steinzeit, die durch aufwendigste Schnitzarbeiten entstanden und für Staunen sorgten. Über die Jahre hinweg entwickelten […]

Weiterlesen...

Herstellung von Latex-Handschuhen

Warum Kugellager aus Metall in der Latex-Verarbeitung an ihre Grenzen kommen

Patrick Czaja | 7. April 2021

Ob beim größten Hersteller für Gummihandschuhe in Malaysia oder bei einem Spezialisten im Verpackungsprozess von Kondomen in Thailand: Maschinen in der Latex-Verarbeitung sind auf langlebige und ausfallsichere Komponenten angewiesen, um Stillstände zu vermeiden. In einer Vielzahl von Anwendungen kommen Kugellager aus Metall zum Einsatz. Der Einsatz könnte sich jedoch auf Dauer als kostspieliges Unterfangen entpuppen. […]

Weiterlesen...

Kugellager in Wasserfontänen

Mit Wasser spielt man nicht! Oder eben doch?

Patrick Czaja | 25. März 2021

Warme Sommerabende, sternenklarer Himmel und dabei eine mit Musik unterstützte Choreografie mit bunten Wasserfontänen und -wänden bestaunen – ein tolles Gefühl. Hinter dieser atemberaubenden Licht- und Wassershow steckt jedoch einiges an Technik. Kommt es zu einem technischen Fehler oder gar Defekt der Bauteile, so kann die Choreografie schnell zu einem Desaster werden. Betreiber dieser Anlagen […]

Weiterlesen...

Kugellager in Sonnenblenden

Kugellager in Sonnenblenden: Erfolgreicher Sonnenschutz

Patrick Czaja | 19. März 2021

Der Frühling naht, das Wetter wird besser und die Sonnenstunden nehmen wieder zu. Speziell im Sommer, wenn die Hitze dazukommt, spielen Sonnenblenden eine wichtige Rolle. Das zuverlässige Abdunkeln des Raumes sorgt nicht nur für eine angenehme Arbeitsatmosphäre, beispielsweise bei Arbeiten am heimischen Computer, sondern auch für eine angemessene Raumtemperatur. Terrassen im Außenbereich profitieren ebenfalls von […]

Weiterlesen...

Reinigung von Solarmodulen durch Roboter

Kugellager aus Kunststoff in Reinigungssystemen für Photovoltaikanlagen

Patrick Czaja | 5. März 2021

Das Wetter wird schöner und die Sonne scheint länger und intensiver. Nicht nur wir Menschen tanken Energie, Photovoltaikanlagen sprichwörtlich im wahrsten Sinne des Wortes. Diese sind das ganze Jahr enormen Witterungseinflüssen ausgesetzt, und das spiegeln die Oberflächen speziell dann wieder, wenn die Sonne sich zeigt. Wind und Wetter sowie beispielsweise Verstaubung durch Blütenstaub, Landwirtschaft und […]

Weiterlesen...