Suchbegriff:

Rillenkugellager

Kugellager für Elektromotoren – auch aus Kunststoff denkbar?

Patrick Czaja | 6. September 2022

Kaum eine Branche kommt ohne Elektromotoren im gesamten Wertschöpfungsprozess aus und die Anforderungen an die Produkte steigen stetig. Analog dazu steigen ebenfalls die Anforderungen an die unterschiedlichen Bauteile der Antriebe, um reibungslose Produktionsabläufe zu gewährleisten, so auch für die Lagerung der Bauteile: nämlich Kugellager für Elektromotoren. Doch, was ist überhaupt ein Elektromotor? Ein Elektromotor wandelt […]

Weiterlesen...

Welches Kugellager kommt für hohe Drehzahlen in Frage?

Patrick Czaja | 2. Juni 2022

Rillenkugellager nach DIN 625 Norm sind die am häufigsten verwendeten Kugellager in der Industrie. Die Anlagenbetreiber haben je nach Anwendung unterschiedliche Anforderungen an die verbauten Maschinenkomponenten. So kommt es bei den Rillenkugellager meist auf die möglichen Drehzahlen pro Minute an. Welches Kugellager für hohe Drehzahlen in Frage kommt? Und das sogar aus Kunststoff? xiros ist die Antwort.

Weiterlesen...

Kugellager aus Kunststoff sorgen für Durchblick bei Nacht

Patrick Czaja | 11. Januar 2022

Mit Nachtsichtgeräten verbindet man zumeist Arten von Ferngläsern, die die visuelle Wahrnehmung in der Dunkelheit zum einen möglich machen und zum anderen verbessern. Zum Einsatz kommen sie beim Militär oder der Polizei, Sicherheitsdiensten, aber vor allem bei Jägern oder Naturforschern. Es muss nicht immer die bekannte Fernglasform sein. Entwickler passen sich den unterschiedlichen Umgebungen stets […]

Weiterlesen...

Auch unter Seewasser ein Dauerläufer: xiros Polymerkugellager

Patrick Czaja | 19. Mai 2021

Am umweltschonendsten ist man auch unter Wasser unterwegs, wenn man zu Fuß taucht. Wer das Wedeln mit den Flossen aber zu anstrengend findet und auf einen gewissen Komfort nicht verzichten mag, kann auf ein Unterwasser-Tretboot zurückgreifen. Ein solches hat jetzt der französische Abenteurer Stephane Rousson entwickelt, der bereits einmal mit einem Tret-Zeppelin den Ärmelkanal überquerte. […]

Weiterlesen...

Auch unter Wasser ein Dauerläufer: xiros® Kugellager in der Aquaristik

Patrick Czaja | 26. April 2021

Der Begriff der Aquaristik beschreibt den Betrieb und die Pflege eines Aquariums. Hierunter fallen alle Tätigkeiten, die sowohl professionell, als auch als Hobby ausgeübt werden. Grundsätzlich gilt die Unterscheidung zwischen der Süßwasser– und Meerwasseraquaristik, wobei der Unterschied im Salzwassergehalt liegt. Beispielsweise existieren auch sogenannte Brackwasseraquarien, die sowohl Anteile von Süß- als auch Meerwasser enthalten. Entscheidet […]

Weiterlesen...

Kugellager-Alternative xiros aus Kunststoff von igus

Kugellager-Alternative aus Kunststoff: igus® überzeugt

Patrick Czaja | 16. Februar 2021

Viele Anlagenbetreiber kennen das Problem: beim Einbau von Kugellagern aus Metall ist ein Schmieren unerlässlich. Dieses Prozedere muss in regelmäßigen Wartungsintervallen wiederholt werden und das schluckt nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Als Kugellager-Alternative eignet sich xiros besonders.

Weiterlesen...

Kugellager in Pooltechnik: Einlaufdüsen in Nahaufnahme

Kugellager in Pooltechnik & Jacuzzis: Schmierfrei & chemikalienbeständig

Patrick Czaja | 29. Januar 2021

Pools sind eines jedermann Liebling; ob im Sommer als Erfrischung oder im Winter als Wohlfühloase bei über 25° C im Whirlpool oder Jacuzzi. Doch auch hier steckt viel Technik dahinter. Das Herzstück eines jeden Pools ist die Pool-/Wasserpumpe. Sie ist dazu da die Wasserzirkulation im Schwimmbecken in Gang zu setzen, damit eine Filtration mit dem […]

Weiterlesen...

Kugellager im Haushalt

Kugellager im Haushalt: Die unsichtbaren Möglichmacher

Patrick Czaja | 19. Januar 2021

Kugellager sind unser täglich Brot. So abstrus das vielleicht am Anfang klingen mag, sagt dieser Satz aus, wie wichtig Kugellager in unserer Welt sind. Denn überall dort, wo sich Teile drehen, bewegen oder rotieren kommen Kugellager, meist auch als Wälzlager bezeichnet, zum Einsatz. Ohne sie stünde sprichwörtlich die Welt still. Kugellager im Haushalt und in […]

Weiterlesen...

4 interessante Fakten über Kugellager, die Sie überraschen werden

Patrick Czaja | 9. September 2020

Was haben ein berühmter Maler, Kinderspielzeug und ein Straßenrennen mit Fahrrädern gemeinsam? Für manche ist das überraschend, jedoch stehen sie in gewisser Weise mit Kugellagern in Verbindung gebracht. Wenn man über Kugellager nachdenkt, wissen viele, dass sie vor allem in der Industrie verwendet werden, wie zum Beispiel in Fabriken und Kraftfahrzeugen. Wälzlager sind wesentliche Komponenten […]

Weiterlesen...

Zeit für den Sprung ins kühle Nass – xiros® im Poolsauger sorgt für die nötige Sauberkeit im Pool

Patrick Czaja | 7. August 2020

xiros® Radialkugellager sind vielseitig einsetzbar. Die schmier- und wartungsfreien Polymerkugellager überzeugen beim Einsatz im Poolreiniger und ermöglichen einen einwandfreien Lauf. Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Weiterlesen...