Suchbegriff:

Polymerkugellager

Kugellager in Halbleitertechnik: Ätzen von Platinen

Kugellager in der Halbleitertechnik: Warum Sie auf igus® setzen sollten

Patrick Czaja | 21. Januar 2021

Hersteller von Halbleitertechnik stehen in der Industrie vor einigen Herausforderungen. Denn diese sind stets bemüht hohe Produktivitätsraten ihrer Anlagen zu erreichen. Strenge und vor allem anspruchsvolle Anwendungsumgebungen sind in der Halbleitertechnik Gang und Gebe, sodass in den Prozess integrierte Komponenten problemlos funktionieren müssen. Beim Ätzen von Leiterplatten oder der Produktion von LCD-Displays beispielsweise liegen in […]

Weiterlesen...

Kugellager im Haushalt

Kugellager im Haushalt: Die unsichtbaren Möglichmacher

Patrick Czaja | 19. Januar 2021

Kugellager sind unser täglich Brot. So abstrus das vielleicht am Anfang klingen mag, sagt dieser Satz aus, wie wichtig Kugellager in unserer Welt sind. Denn überall dort, wo sich Teile drehen, bewegen oder rotieren kommen Kugellager, meist auch als Wälzlager bezeichnet, zum Einsatz. Ohne sie stünde sprichwörtlich die Welt still. Kugellager im Haushalt sind Gang […]

Weiterlesen...

Kugellager für die Medizintechnik

Kugellager für die Medizintechnik: Qualität ist gefragt

Patrick Czaja | 14. Januar 2021

Innerhalb der Medizintechnik müssen die Lagerkomponenten höchste Anforderungen erfüllen. Typisch sind hierfür beispielsweise Anwendungen mit hohen Drehzahlen, einem hohen Maß an Hygiene und einer gewissen Beständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungen. Aufgrund der hohen Hygieneansprüche an die Kugellager für die Medizintechnik spielt der Faktor der Schmiermittelfreiheit eine Rolle. Dadurch, dass vergleichbare Lösungen aus Metall nicht ohne Schmierung […]

Weiterlesen...

Kugellager in Fahrkartenautomaten

Warum Sie bei Kugellagern in Fahrkartenautomaten auf igus® setzen sollten

Patrick Czaja | 7. Januar 2021

Kugellager in Fahrkartenautomaten: auch dort sind die Anforderungen an die verbauten Lagerkomponenten groß. Kunststoff-Kugellager von igus bauen den Vorteil gegenüber Kugellagern aus Metall in diesem Segment aus. Sie sind nicht nur wartungs- und schmiermittelfrei, sondern sorgen zusätzlich auch für eine kontaminationsfreie Anwendungsumgebung. Auf der Suche nach einer Kontamination von Fahrkarten und Geldscheinen: Fehlanzeige.

Weiterlesen...

Kugellager in der Fördertechnik

Kugellager in der Fördertechnik: Warum igus® Kugellager die Nase vorn haben

Patrick Czaja | 5. Januar 2021

Für effizientes Material-Handling sind zwei Argumente entscheidend: zum einen die Schmiermittel- und zum anderen die Wartungsfreiheit. Verlässlichkeit und Belastbarkeit der Kugellager in der Fördertechnik sind zudem nötig, um einen störungsfreien Lauf zu gewährleisten.

Weiterlesen...

Kugellager in Schlauchpumpen

Kugellager in Schlauchpumpen: igus® überzeugt

Patrick Czaja | 17. Dezember 2020

Die generellen Anforderungen an die zum Einsatz kommenden Lagerkomponenten in der Medizin- und Lebensmitteltechnik sind extrem groß und unterliegen einem hohen Qualitätsanspruch. So sind unter anderem in der medizinischen Diagnostik wie beispielsweise der Dialyse Komponenten wichtig, die zu 100 % frei von Schmierfetten oder -ölen sind, um die Anwendung steril und sauber zu halten.

Weiterlesen...

Kugellager in der Textilindustrie

Kugellager in der Textilindustrie – warum Kunststoff Metall schlägt

Patrick Czaja | 10. Dezember 2020

Textilmaschinen samt ihren Komponenten sind immer häufiger starken Belastungen ausgesetzt. Dadurch steigen die Anforderungen an die Anlagen. Vibrationen, unterschiedliche Betriebsbedingungen, stets wechselnde Lasten und speziell die Schmutz- sowie Staubanhaftung sind Herausforderungen vor denen die Anlagenbetrieber in der Textilindustrie gestellt werden.

Weiterlesen...

Kugellager in Anemometern

Kugellager in Anemometern – Wind messen durch Kunststoff leicht gemacht

Patrick Czaja | 8. Dezember 2020

Ein Anemometer ist ein Messinstrument, das zur Geschwindigkeitsmessung eines Strömungsfeldes, primär der Windgeschwindigkeit, im Einsatz ist. Das Schalenkreuz-Anemometer ist das verbreiteste seiner Art. Es besitzt eine senkrechte Achse mit meist drei bis vier Schalen, die dazu da sind, den Wind aufzunehmen. Welche Anforderungen gelten für Kugellager in Anemometern?

Weiterlesen...

Testlabor für Kunststoff-Kugellager

Auf Herz & Nieren geprüft – das Testlabor für xiros® Kugellager aus Kunststoff

Patrick Czaja | 4. Dezember 2020

Durch unser Testlabor für Kugellager aus Kunststoff generieren wir Wissen, das essenziell für unsere Neu- und Weiterentwicklungen von Produkten ist. Unsere Kunden profitieren zudem noch mehr, denn wir bündeln unsere Erfahrungen, Testergebnisse in unseren Online-Tools. Diese helfen bei der Wahl des richtigen Produktes für die individuellen Anwendungen unserer Kunden.

Weiterlesen...

Kugellager in Kopiergeräten: Warum xiros® die richtige Wahl ist

Patrick Czaja | 4. Dezember 2020

Kugellager aus Kunststoff kommen immer häufiger in Kopiergeräten zum Einsatz. Warum? Sie sind äußerst leicht, wartungsarm und schmiermittelfrei. Eine externe Schmierung wird daher nicht mehr benötigt und eine Kontamination der Anwendungsumgebung ist ausgeschlossen.

Weiterlesen...