Schlagwort:

News

Gibt es eine Alternative zur verschweißten Flachleitung in der Halbleiterindustrie?

Marco Thull | 4. April 2019

Welches Getränk trinken Firmenchefs? — Leitungswasser. Zugegeben, der Witz ist ziemlich flach. Aber irgendwie musste ja die Überleitung zu „flach“ gelingen, denn genau das ist unsere Energieführung speziell für die Halbleiterindustrie. e-skin flat ist ein im Stranggussverfahren hergestelltes Energieführungsband, das modular zusammensteckbar ist und somit individuell verbreitert, aber auch gekürzt werden kann. Kabel können dort […]

Mehr erfahren...

Gibt es eine stabile Energiekette, die ich werkzeuglos schnell öffnen und schließen kann?

Marco Thull | 2. April 2019

Da denkt man sich, wer stellt sich eine solche Frage? Tatsächlich stellt man sich solche Fragen, wenn man an der Maschine mal eben Kabel oder Schläuche austauschen und einlegen muss. Besonders spannend, wenn die Maschine ein Kran ist und man in 25 m Höhe arbeiten muss. Da ist nicht immer das passende Werkzeug zur Hand […]

Mehr erfahren...