Leitungen
Service ist in der heute immer stärker globalisierten Welt für jeden Einzelnen oftmals ein Ärgernis. Wer kennt es nicht: Man hat ein Problem mit einem Haushaltsgerät, z.B. dem Backofen, und hat beim Kauf extra auf ein deutsches Markengerät gesetzt. Zum Glück lag der Anleitung auch ein Flyer bei, mit Servicerufnummern für jedes Land. Doch kaum […]
Heute möchte ich ein Thema vorstellen, das oft übersehen oder nicht ernst genommen wird, aber einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg Ihres Unternehmens haben kann: die professionelle Energieketteninstallation. Ganz gleich, ob Sie einen kleinen Fertigungsbetrieb führen oder eine mittelgroße Anlage verwalten, die Investition in das richtige Know-how für Ihre Energiekettensysteme kann Ihnen Ärger ersparen. Lassen […]
Den Begriff Widerstand kennen die meisten Menschen noch aus dem Physikunterricht. In der Elektrotechnik hingegen ist der Begriff nicht nur gängig, sondern auch wichtig für das Verständnis. Auch in Bezug auf Leitungen ist es wichtig, sich die Thematik des Widerstandes genauer anzusehen. Die Sache mit dem Widerstand und den Zusammenhang von Leitungen und Widerstand schauen […]
Kennen Sie dieses Phänomen: Der Sommerurlaub geht zu Ende und man packt im Hotel hastig den Koffer für die Rückreise. Im wuseligen Hotelzimmer versucht man den Koffer möglichst ordentlich zu packen, doch man merkt, dass der Platz nicht mehr ausreicht. Seltsam, beim ersten Packen für die Hinreise hat doch alles noch gepasst, ist der verfügbare […]
Wer heutzutage in Großstädten einen Parkplatz sucht, stellt schnell fest, dass Platz heutzutage oft ein Problem ist. Autos werden immer größer und zusätzlich sind mittlerweile auch deutlich mehr Fahrzeuge auf den Straßen, als es vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Vergleicht man jedoch die Innenräume der modernen Autos mit jenen aus den 1980er-Jahren, […]
Haben Energieketten auf langen Wegen auch Einfluss auf die Energieeffizienz der gesamten Anlage?
Heutzutage geht es viel darum, Abfälle zu vermeiden. Die Ozeane sind stark verschmutzt, der „pazifische Müllstrudel“ ist etwa 4,5-mal so groß wie Deutschland. Gerade im Lebensmittelbereich erhält die „Zero Waste“ Philosophie immer mehr Zulauf. Auch wir bei igus haben uns das Ziel gesetzt bis 2025 mit Gebäuden und Produktion CO2 neutral zu werden. Einen wesentlichen […]
Wir schreiben das Jahr 1989: Die Berliner Mauer fällt, der Fernsehsatellit Astra 1A nimmt Betrieb auf, Voyager 2 liefert Bilder vom Neptun und die erste igus® chainflex® Leitung kommt auf den Markt. Wir wollen uns trotz der anderen, wichtigen Ereignisse auf letzteres konzentrieren.Denn auch die Welt der Produktion befindet sich im stetigen Wandel. Wie igus […]
Ab wann spricht man von einer industriellen Konfektionierung? Ursprünglich stammt der Begriff der Konfektionierung aus der Welt der Textilien. Bei dem Wort Konfektionsgröße wird der Ursprung eindeutig. Laut Wikipedia handelt es sich bei der Konfektionierung um jegliche Art von Aufteilung in der Produktion und Technik. Dies umfasst die Längeneinteilung oder Festlegung anwendungsspezifischer Endstücke und Abmessungen. Bezieht man diese Definition auf […]
Über Busleitungen haben wir bereits in einem anderen Beitrag berichtet. Heute möchten wir uns speziell dem Thema ASI Busleitung widmen und zeigen, was ASI Busleitungen mit Weihnachtsbeleuchtung gemeinsam haben. Was ist ASI Bus? ASI steht für Aktor Sensor Interface. Interface wiederum steht hier für eine Art Koppelstelle bzw. Schnittstelle. Das Interface dient zum Anschluss von […]