Suchbegriff:

Kunststoff-Kugellager

Wo Kugellager aus Metall an ihre Grenzen kommen: Die Chance für das Pendant aus Kunststoff?

Patrick Czaja | 6. Mai 2020

Kugellager aus Metall sind nicht mehr aus dem Maschinen- und Anlagenbau wegzudenken. Es gibt Branchen, in denen die herkömmlichen Kugellager aus Metall jedoch an ihre Grenzen stoßen, wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik. Dort spielt der Faktor Hygiene eine tragende Rolle, wodurch Schmiermittel sich als No-Go darstellen.

Weiterlesen...

Fahrzeuginnenraum – 3 Beispiele für Kunststoff Kugellager in Bedienelementen

Sebastian Bloechl | 23. April 2020

Der moderne Auto-Innenraum verfügt über jede Menge verschiedener Knöpfe, Drehregler und Schalter. Sei es die Verstellung des Fensters, der Klimaanlage oder der Lautstärke – wir greifen immer häufiger zu den durchdacht platzierten Drehstellern im Interieur. All diese Bedienelemente stehen in direkter Verbindung mit dem Qualitätsempfinden des Fahrzeugs und können Einfluss auf einen möglichen Autokauf nehmen. […]

Weiterlesen...

Wie igus Produkte die Lebensdauer ihrer Extrusionsanlage steigern und Produktionsstillstand vermeiden

Christian Schäfer | 21. April 2020

Im Wasserbad wird das Extrudat von Rollen geführt und auf Abstand gehalten. Die Rollen laufen mit eingepressten Edelstahl-Kugellagern ohne Dichtung. Diese laufen komplett unter Wasser. Trotz Edelstahlausführung mussten diese in regelmäßigen Abständen wegen Korrosion getauscht werden. igus Polymerkugellager schaffen Abhilfe.

Weiterlesen...

Flanschkugellager im Vergleich unter Wasser

Kugellager unter Wasser: xiros® Kunststoff-Kugellager vs. Metalllager

Patrick Czaja | 16. April 2020

igus besitzt in Köln das weltweit branchengrößte Testlabor für Kunststoffe in bewegten Anwendungen mit rund 12.000 Tests pro Jahr. Hierunter finden sich beispielsweise Tests wieder, die unterschiedlichsten Werkstoffen unter widrigsten Bedingungen alles abverlangen. Im vorliegenden Test treten ein xiros Flanschkugellager gegen sein metallisches Pendant in einem Salzwassertest an. Zwei Kugellager unter Wasser: wer gewinnt? Testaufbau […]

Weiterlesen...

Wie kommen die Kugeln ins Kugellager?

Patrick Czaja | 14. April 2020

Kugellager bestehen aus einem Innen- und Außenring, einem Käfig und Wälzkörpern. Der Käfig ist dazu da, um die Wälzkörper, in Form von Kugeln, voneinander zu trennen. Käme es zu keiner Trennung der Kugeln, würden sie gegeneinander- und heißlaufen. Dies hätte bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Reibungen der Kugeln zerstörende Effekte zur Folge. Aber wie kommen die […]

Weiterlesen...

Wo werden Kugellager eingesetzt? Und welche Arten gibt es?

Patrick Czaja | 2. April 2020

Das Kugellager ist im Maschinenbau nicht mehr wegzudenken. Es existieren diverse Ausführungen von Kugellagern, wobei sich Maße und technische Zusammensetzung der Komponenten nach den Spezifiktionen der industriellen Anwendung richten. Die am häufigsten verwendeten Kugellager, und wo sie eingesetzt werden, verrät die folgende Auflistung: Rillenkugellager nach DIN 625: Diese Kugellagerform nimmt radiale Kräfte auf und wird […]

Weiterlesen...

Warum wird Thermomanagement für die Automobilindustrie immer entscheidender?

Sebastian Bloechl | 2. April 2020

Im Winter eine kuschelig warme Heizung und im Sommer ein klimatisiertes Wohnzimmer – neben solch alltäglichen Themen nimmt das Thermomanagement auch in der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle ein. Hier ist es beispielsweise der Motor welcher verschiedenen Szenarien begegnet, zum Start benötigt er einen möglichst schnellen Temperaturanstieg, während er im vollen Betrieb nach einem kalten Lüftchen […]

Weiterlesen...

Warum sind Kunststoff Kugellager so interessant für den Fahrzeuginnenraum?

Sebastian Bloechl | 27. März 2020

Die Gestaltung der Auto-Innenräume ist eine große Herausforderung für Designer und Ingenieure. Innerhalb weniger Sekunden entsteht ein erstes Bauchgefühl. Noch während wir uns in den Autositz niederlassen greifen wir bereits an das Lenkrad. Gleich darauf erfolgt das Mustern der Armlehne, und das Abtasten der Knöpfe zur Fensterverstellung. Selbstverständlich ist das subjektive Empfinden entscheidend, jedoch sind […]

Weiterlesen...

Welche Materialien werden eigentlich für Kugellager-Kugeln eingesetzt?

Patrick Czaja | 26. März 2020

Das Material für Kugellager-Kugeln von Wälzlagern ist sehr variabel und richtet sich zunächst immer erst nach den Ringwerkstoffen. Somit ist gewährleistet, dass das Zusammenspiel des Systems aus Käfig, Innenring und Außenring optimal aufeinander abgestimmt ist. Dies ist besonders wichtig, wenn es in der Anwendung zur Erhitzung oder Abkühlung der Lager kommt. Gute Laufeigenschaften des Kugellagers […]

Weiterlesen...

Was ist DIN 625?

Oliver Kreutz | 19. Dezember 2019

Die DIN 625 legt beispielsweise die Abmessungen für einreihige Radialrillenkugellager fest und gilt in der Industrie wohl als die bekannteste Norm im Wälzlagerbereich.

Weiterlesen...