Suchbegriff:

Kunststoffkugellager xiros®

Kugellager in Wasserfontänen

Mit Wasser spielt man nicht! Oder eben doch?

Patrick Czaja | 25. März 2021

Warme Sommerabende, sternenklarer Himmel und dabei eine mit Musik unterstützte Choreografie mit bunten Wasserfontänen und -wänden bestaunen – ein tolles Gefühl. Hinter dieser atemberaubenden Licht- und Wassershow steckt jedoch einiges an Technik. Kommt es zu einem technischen Fehler oder gar Defekt der Bauteile, so kann die Choreografie schnell zu einem Desaster werden. Betreiber dieser Anlagen […]

Weiterlesen...

Kugellager in Sonnenblenden

Kugellager in Sonnenblenden: Erfolgreicher Sonnenschutz

Patrick Czaja | 19. März 2021

Der Frühling naht, das Wetter wird besser und die Sonnenstunden nehmen wieder zu. Speziell im Sommer, wenn die Hitze dazukommt, spielen Sonnenblenden eine wichtige Rolle. Das zuverlässige Abdunkeln des Raumes sorgt nicht nur für eine angenehme Arbeitsatmosphäre, beispielsweise bei Arbeiten am heimischen Computer, sondern auch für eine angemessene Raumtemperatur. Terrassen im Außenbereich profitieren ebenfalls von […]

Weiterlesen...

Reinigung von Solarmodulen durch Roboter

Kugellager aus Kunststoff in Reinigungssystemen für Photovoltaikanlagen

Patrick Czaja | 5. März 2021

Das Wetter wird schöner und die Sonne scheint länger und intensiver. Nicht nur wir Menschen tanken Energie, Photovoltaikanlagen sprichwörtlich im wahrsten Sinne des Wortes. Diese sind das ganze Jahr enormen Witterungseinflüssen ausgesetzt, und das spiegeln die Oberflächen speziell dann wieder, wenn die Sonne sich zeigt. Wind und Wetter sowie beispielsweise Verstaubung durch Blütenstaub, Landwirtschaft und […]

Weiterlesen...

Kugellager-Alternative xiros aus Kunststoff von igus

Kugellager-Alternative aus Kunststoff: igus® überzeugt

Patrick Czaja | 16. Februar 2021

Viele Anlagenbetreiber kennen das Problem: beim Einbau von Kugellagern aus Metall ist ein Schmieren unerlässlich. Dieses Prozedere muss in regelmäßigen Wartungsintervallen wiederholt werden und das schluckt nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Als Kugellager-Alternative eignet sich xiros besonders.

Weiterlesen...

Kugellager wechseln - Defektes Metallkugellager

Wann sollte ich mein Kugellager wechseln?

Patrick Czaja | 11. Februar 2021

Der Defekt eines Kugellagers kann verschiedenste Ursachen haben; ob Käfigverschleiß, Kugelbruch oder Beschädigungen der Laufflächen. Warum igus eine Alternative zu Metall nach einem Defekt sein kann, erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag.

Weiterlesen...

xiros Sonderteile für die Textilindustrie

Kugellager nach Maß – unendlich viele Möglichkeiten dank igus®

Patrick Czaja | 9. Februar 2021

Kugellager umfassen eine breite Palette an unterschiedlichsten Formen. Ob nun Rillenkugellager, Kugellager mit Flansch oder beispielsweise Pendelkugellager: Standardkataloge führen diese in diversen Materialien, Ausführungen und Abmessungen. Wie sieht es aber mit maßgeschneiderten Lösungen aus? Kugellager nach Maß sind für igus kein Fremdwort. xiros Kunststoff-Kugellager stehen für Qualität. Durch ein hauseigenes Testlabor für Kunststoff-Kugellager generieren wir […]

Weiterlesen...

Kugellager in Pumpen

Kugellager in Pumpen: mit Kunststoff Maschinenausfälle verhindern

Patrick Czaja | 4. Februar 2021

Pumpen und Kompressoren kommen in einer Vielzahl an unterschiedlichsten Industriezweigen zum Einsatz. Ob beispielsweise Schlauchpumpen in der Medizin- und Lebensmitteltechnik oder Wasserpumpen in der Pooltechnik: wie das Herz für den Menschen, so sind auch diese Arten von Pumpen in der Industrie als Herz der Anlagen zu verstehen.

Weiterlesen...

Kugellager in Handkehrmaschinen

Kugellager in Handkehrmaschinen: Kunststoff trotzt dem Schmutz

Patrick Czaja | 2. Februar 2021

Handkehrmaschinen sind sowohl im eigenen Haushalt als auch im industriellen Bereich im Einsatz. Wenn das Kehren von Schmutz und Laub beispielsweise auf Gehwegen oder Einfahrten mit einem Laub-/Kehrbesen mühsam ist, sind Kehrmaschinen die weitaus bessere Wahl. Hierbei gelangen das Laub und der Schmutz über Bürsten und einem Kehrbesen in einen Behälter, der im Anschluss ganz […]

Weiterlesen...

Kugellager in Pooltechnik: Einlaufdüsen in Nahaufnahme

Kugellager in Pooltechnik & Jacuzzis: Schmierfrei & chemikalienbeständig

Patrick Czaja | 29. Januar 2021

Pools sind eines jedermann Liebling; ob im Sommer als Erfrischung oder im Winter als Wohlfühloase bei über 25° C im Whirlpool oder Jacuzzi. Doch auch hier steckt viel Technik dahinter. Das Herzstück eines jeden Pools ist die Pool-/Wasserpumpe. Sie ist dazu da die Wasserzirkulation im Schwimmbecken in Gang zu setzen, damit eine Filtration mit dem […]

Weiterlesen...

Kugellager in Servicerobotern

Kugellager in Servicerobotern – Schmierung? Nein, danke!

Patrick Czaja | 27. Januar 2021

Serviceroboter sind Maschinen, die das tägliche Leben erleichtern und Dienstleistungen erfüllen. Mit halb- oder vollautomatischer Funktion sorgen sie für das Wohlbefinden des Menschen. Man unterscheidet zwischen Servicerobotern für den privaten Gebrauch wie beispielsweise Rasenmäh-, Bodenwisch- oder Staubsaugerroboter und Robotern für den professionellen Service.

Weiterlesen...