Mit Wasser spielt man nicht! Oder eben doch?

Patrick Czaja | 25. März 2021

Warme Sommerabende, sternenklarer Himmel und dabei eine mit Musik unterstützte Choreografie mit bunten Wasserfontänen und -wänden bestaunen – ein tolles Gefühl. Hinter dieser atemberaubenden Licht- und Wassershow steckt jedoch einiges an Technik. Kommt es zu einem technischen Fehler oder gar Defekt der Bauteile, so kann die Choreografie schnell zu einem Desaster werden. Betreiber dieser Anlagen sind daher angehalten, ihre Bauteile sorgfältig auszuwählen, damit ebendiese Fehler oder Stillstände vermieden werden. Was hat igus damit zu tun? Und warum spielt Kunststoff bei Kugellagern eine Rolle?

Kugellager in Wasserfontänen

Bereits heute kommen Kunden auf uns zu, die Kugellager aus Hochleistungskunststoffen einsetzen wollen. Diese sind gerade dann sinnvoll, wenn es sich um Unterwasser-Anwendungen handelt. Bei den Wasserfontänen befinden sich die Kugellager permanent unter Wasser, sodass dort konventionelle Kugellager aus Metall keine Chance haben. Auf Dauer würden die Metallkugellager korrodieren, das Schmierfett rausgewaschen werden und die Kugellager schließlich zum Stillstand kommen. Die Show ist dann zu Ende und die Enttäuschung ist groß.

Die Vorteile unserer xiros Kunststoff-Kugellager für Wasserfontänen sind:

  • 100 % Schmiermittelfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Hoher Leichtlauf
  • Kostengünstig

Sie wollen weiterführende Informationen? Schauen sie dafür gerne in unserer Infowelt vorbei.

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!