Kugellager in Kleinkläranlagen
Patrick Czaja | 9. Juni 2021
In vielen Städten und Dörfern ist es völlig normal, dass Häuser und Wohnungen an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Abwässer werden hier in eine zentrale Kläranlage geleitet und auch dort gereinigt. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Kleinstsiedlungen und abgelegene Häuser sind meist auf eine eigene Lösung angewiesen. Ein Anschluss an die kommunale Abwasserreinigung fehlt. In diesem Fall kommen sogenannte Kleinkläranlagen bzw. Hauskläranlagen zum Einsatz, wenn ebendiese Abwasserentsorgung durch Anschluss an große Kläranlagen nicht möglich ist. In der Regel sind die Anlagen auf Personen von vier bis maximal 50 Personen ausgelegt. Für die Klärung kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Unsere xiros Kunststoffkugellager eignen sich perfekt für bewegte Anwendungen in diesem Bereich. Warum ist das so? Wir verraten es im folgenden Beitrag.

Ein Kunde aus Brasilien nutzte für seine häusliche Kläranlage Kugellager aus Metall für sein Drehbrückenzugsystem. Die Komponenten unterlagen stets korrosiven und abrasiven Medien, wie beispielsweise Seesand oder Natriumhypochlorit, was schnell zum Verschleiß geführt hat. Aufgrund der Tatsache, dass die Anlage im Dauerbetrieb ist, suchte der Kunde Komponenten, die verschleißbeständig sind und reibungslos ohne Schmierfette funktionieren. Die Problematik der Kugellager aus Metall lag primär an der Verwendung der Schmierfette, die im Dauerbetrieb durch die Umgebung schnell herausgewaschen werden, korrodieren und der chemischen Umgebung nicht standhalten können.
Dadurch war man auf Komponenten angewiesen, die zum einen günstig, schmierfrei und wartungsfrei sind und sie dem Dauerbetrieb der Anlage trotzen können. Die Lösung fand sich in pendelnden xiros 4-Loch-Flanschkugellagern. Sie sind nicht nur chemikalienbeständig und kostengünstig, sondern glänzen durch einen äußerst leichten Lauf. Seit Beginn der Umrüstung läuft die Anlage nun im Dauerbetrieb ohne jegliche Ausfälle.

Sie benötigen weitere Informationen zu unseren Kugellagern aus Kunststoff? Schauen Sie gerne in unserer Infowelt vorbei: https://www.igus.de/info/kunststoff-kugellager