Wofür sind Kugellager?

Oliver Kreutz | 30. Juli 2019

Sie sind hier:

Ohne Kugellager würde sich die Welt nicht mehr so richtig drehen, oder?

Manchmal sieht man die Welt einfach wie sie ist. Alles wächst und entwickelt sich. Alles ist in Bewegung. Alles wird als selbstverständlich betrachtet. Jedoch macht man sich doch kaum Gedanken über ein solches Wunderwerk der Technik: Das Kugellager. Es begegnet einem jeden Tag im Leben. Sei es bei der Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad, der Bahn, dem Bus oder dem Auto. In allen Fortbewegungsmitteln befinden sich Kugellager. Aber auch bei Küchengeräten, Trainingsgeräten im Fitnessstudio oder abends auf der Bowlingbahn – überall Kugellager!

Seit der Entwicklung der Dampfmaschine und dem Beginn der Industrialisierung sind Kugellager aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Kugellager werden auch als Wälzlager bezeichnet. Es sind Lager, bei denen zwischen einem Innenring und einem Außenring, im Gegensatz zu der Schmierung in Gleitlagern, rollende Körper den Reibungswiderstand verringern. Sie dienen als Fixierung von Achsen und Wellen, wobei sie, je nach Bauform, radiale und/oder axiale Kräfte aufnehmen und gleichzeitig die Rotation der Welle oder der so auf einer Achse gelagerten Bauteile (z. B. ein Rad) ermöglichen.[1] Kugellager gibt es aus unterschiedlichen Materialien, unter Anderem aus tribologisch optimierten Kunststoffen. Die voraussichtliche Lebensdauer dieser Kugellager lässt sich hier berechnen.


[1] Quelle: Bernd Künne: Einführung in die Maschinenelemente – Gestaltung, Berechnung, Konstruktion. 2. Auflage. Teubner, 2001, S. 147

Aufbau: 1. Außenring 2. Führung 3. Wälzkörper 4. Käfig 5. Führung 6. Innenring

Immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf Kugellager aus Hochleistungskunststoffen. Doch was macht ein Kugellager so besonders aus? Erfahre alles rund um das Thema Kugellager!

5 0
Inhalt

Verwandte Fragen

1 Kommentare
Frank B

Ich glaube, der Link zum Lebensdauer Rechner wäre hilfreich.

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!