Tag: liegende Energieketten

Was muss ich bei einer Anwendung auf der Seite liegend beachten?

igu-blog-adm | 17. Juli 2019

Besonders wenn der Bauraum beengt ist, ist der Einbau einer seitlich gedrehten e-kette hilfreich. Hierbei ist darauf zu achten, ob die e-kette auf einem Untergrund gleitet oder freitragend ausgelegt ist. Gleitend: Ist die e-kette gleitend auf der Seite liegend eingesetzt, muss auf folgende Punkte besonders geachtet werden: Verwendung starrer Anschlusselemente wird empfohlen Verschleißzugabe sollte ausreichend […]

Weiterlesen...