Tag: ATEX

Welche e-kette ist für den ESD Einsatz geeignet?

Phillip Hagedorn | 17. Juli 2019

Es gibt ausgewählte igus® Energieketten für den Einsatz in ESD Material. Ein Standard Programm ist hier zu finden. Für weitere igus e-ketten Serien sprechen Sie uns gerne an. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Gibt es ESD- oder ATEX-konforme Gleitlager?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

iglidur Gleitlager fallen nicht in die innerhalb der ATEX beschriebene Definition der zu zertifizierenden Komponenten. Das heißt, dass für iglidur Gleitlager kein entsprechendes Zertifikat benötigt wird. Sehr wohl aber müssen Geräte und Anlagen für den ATEX-Bereich geprüft werden, so übertragen sich deren Anforderungen in technischer Hinsicht auf die Gleitlager. Wir empfehlen hierzu für den ATEX- […]

Weiterlesen...

Worauf ist bei Leitungen im ATEX Bereich zu achten?

Marco Thull | 5. Juli 2019

ATEX gruppiert Zonen nach Gefahrenpotential für Explosion ein. Grundsätzlich kann man sagen, dass Werkstoffe zu verwenden sind, die einem schweren Gummiwerkstoff nahe kommen. Dies kann fertigungstechnisch nicht immer gewährleistet werden, daher können für bestimmte Zonen auch Werkstoffe wie PUR und TPE eingesetzt werden. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...