Tag: Zahnrad

Was ist ein Zahnrad?

Dirk Zacharias | 12. Juli 2019

Im Grunde ist ein Zahnrad eine kreisförmige Scheibe mit gleichmäßigen Einkerbungen (Zahnungen), die auf dem gesamten Umfang verlaufen. Verwendet wird es um (Bewegungs-)Kräfte auf ein weiteres Zahnrad oder eine Kette zu übertragen. Zwei oder mehrere miteinander kombinierte Zahnräder bilden ein Zahnradgetriebe. Bei gleichem Radius wirken die Räder mit gleicher Kraft aufeinander ein. Unterscheiden sich die […]

Weiterlesen...

Wie funktioniert ein Zahnrad?

Dirk Zacharias | 12. Juli 2019

Einfach erklärt ist ein Zahnrad ist ein Rad, entlang dessen äußerer Kante Zahnungen angebracht sind. Zwei Zahnräder dessen Zähne in Form und Abstand identisch sind können gegeneinander laufen und so Kraft vom einen auf das andere Zahnrad übertragen. Die Zahnräder können bei gleicher Verzahnung unterschiedliche Größen haben. Bei zwei ineinandergreifenden Zahnrädern drückt das erste bei […]

Weiterlesen...

Gibt es iglidur PRT-Drehkränze mit Zahnrädern?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. Im Katalog bieten wir neben der Geradverzahnung die Zahnprofile T10, AT10, HTD8M und HTD5M an. – Benötigen Sie ein anderes Zahnprofil? Sprechen Sie uns an! Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Bietet igus Zahnräder oder Zahnriemen für den Antrieb von Drehkränzen an?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Aktuell ist dies für derlei Einsätze nicht der Fall. Zahnräder aus iglidur Werkstoffen sind jedoch im Allgemeinen über unseren 3D-Druck-Service erhältlich. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...