Tag: Test

Können igus Energieketten im Tiefkühlbereich eingesetzt werden?

Marco Thull | 23. Juli 2019

Ja, alle igus Energiekettenmaterialien können für einen Dauereinsatz von bis zu -40° C verwendet werden. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wie werden konfektionierte igus Leitungen geprüft?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Im Anschluss an die Konfektionierung durchlaufen alle Leitungen unserem Prüffeld. Hier können je nach Spezifikation verschiedene Tests durchgeführt werden. Igus arbeitet auf 10 Prüffeldern mit 3.000 unterschiedlichen Prüfadaptern. Hier werden beispielsweise folgende Tests durchgeführt: Digital-Logiktests Hochspannungstests Netzwerktests Dämpfungstests Auf Wunsch: kundenspezifische Tests Nach jedem Test werden die zugehörigen Prüfprotokolle digital abgelegt und jede als in […]

Weiterlesen...

Funktioniert die e-kette auch bei kalter Witterung / in Verbindung mit Schnee und Eis?

Marco Thull | 11. Juli 2019

Unsere Energieketten sind sehr robust und halten auch extremen Minusgraden stand. Jede Energiekette wird bei uns im hauseigenen Testlabor in einem Kühlcontainer bei -40 Grad Celsius sowie auf einer Außenteststrecke unter realen Bedingungen getestet. Bei besonderen Anforderungen sind unsere Energieketten auch in geschlossenen Systemen mit einer Umhausung erhältlich. Zum Beispiel in Schleusen oder auch Klärwerken […]

Weiterlesen...

Wie werden iglidur Gleitlager getestet?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Zusätzlich zu den Tests im Rahmen der Werkstoffqualitätsprüfung werden iglidur Gleitlager speziellen Verschleißtests von igus unterzogen. Jeder iglidur Werkstoff wird in diversen Gleitlagerabmessungen in Hunderten von Belastungsszenarien auf dessen Verschleißeigenschaften hin getestet. Die Daten werden systematisch erfasst und stellen die Grundlage für das iglidur Expertensystem dar. Mit diesem Programm kann – unterstützt von komplexen Berechnungen – die Lebensdauer […]

Weiterlesen...

Wie finde ich das richtige Material für meine Anwendung?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Bei über 60 verschiedenen iglidur Werkstoffen und zahllosen Kunststoff- oder Metallgleitlagern anderer Anbieter kann die Entscheidung für das erwünschte Gleitlager schon mal schwierig werden. Wir kennen die Probleme bei der Auswahl für immer neue Lagerstellen gut. Aus diesem Grund haben wir in enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden das iglidur Expertensystem entwickelt. Auf Basis von Millionen […]

Weiterlesen...