Ordnung muss sein – auch bei oft unscheinbaren Rundsteckern

Markus Hueffel | 4. September 2020

Steckverbinder, salopp meistens einfach „Stecker“ genannt, befinden sich im industriellen Gewerbe an fast allen Schnittstellen. Wird eine Schnittstelle steckbar ausgeführt, so lässt sich im Service-/Fehlerfall schnell und einfach unterbrechen. Ebenfalls können auf diese Weise ganze Baugruppen steckbar, d.h. modular und austauschbar ausgerüstet werden. Damit kann man bei etwaigen Arbeiten die Stillstandszeiten auf ein Minimum reduzieren sowie die Erstmontage auf der Betriebsstätte des Endkunden beschleunigen.

Um all diese Vorteile aber voll ausspielen zu können, ist auch bei solch unscheinbaren Stecker-Bauteilen eine gewissen Ordnung gefragt. Zudem wird damit auch das Risiko von ungeplanten Störungen durch Vibrationen deutlich reduziert. Um die dazu notwendigen definierten Befestigungsstellen zu realisieren, braucht es eine Möglichkeit Rundsteckverbinder einfach zu befestigen bzw. sicher zu verlegen. Genau dafür gibt es solche Steckerhalter:

Steckerhalter
Quelle: Hebotec
Zahlreiche Vorteile im Einsatz

Diese Steckerhalter gibt es passend zu den gängigsten Steckverbindergrößen M8 – M12 – M17 – M23 und sie können schnell und einfach mit einer Zylinderschraube montiert werden. Die Vorteile dadurch liegen auf der Hand:

  • Fixierte Anschlusspunkte
  • Reduzierung der Vibrationseinflüsse
  • Keine umherliegenden Leitungen mehr
  • Verringertes Unfallrisiko
  • Universell und überall einsetzbar
  • Einfaches und sicherers Handling
  • Skalierbarkeit bzw. nachrüstbar durch aneinanderreihbare Sockel
  • Industrietauglich und trotzdem günstig
Quelle: Hebotec
Verfügbar für alle gängigen Steckergrößen

Das einfache Handling entsteht dadurch, dass die Steckverbinder einfach von oben in die Steckerhalter eingedrückt werden, nachdem diese per Schraube am gewünschten Anschlusspunkt fixiert wurden. Dabei gibt es diese Variante zum „Reindrücken“ für die Größen M8 und M12. Für die weiteren Größen M17 und M23 kommt hingehen ein Klettband zum Einsatz. Dabei wird um die Steckverbindung ein Klettband gelegt, durch den Kanal im Steckerhalter geführt und somit der Rundstecker festgezurrt.

Alle hier erwähnten Steckerhalter sind selbstverlöschend nach UL94-V0 und können jederzeit bei Ihrem igus Ansprechpartner angefragt werden. Neben Hebotec gibt es mit Hellermann Tyton oder ABB noch viele weitere bekannte Lieferanten. Gerne stehen Ihnen auch unsere Connector-Produktexperten mit kostenloser Hilfestellung und Beratung sowie freien Musterteilen jederzeit zur Verfügung:

Und zum Abschluss hier nochmal die Einfachheit des Montageablaufs in Bildern dargestellt:

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!