Tag: readycable

Was ist Laserlöten und welches Vorteile bringt es mit sich?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Bei diesem Verfahren sind genaue Lötungen innerhalb kurzer Taktzeiten möglich. Der Lötprozess erfolgt berührungslos an der Luft, kann aber auch unter Schutzgas oder Vakuum erfolgen.

Weiterlesen...

Was ist Reflowlöten?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Bereits mit Lot benetzte Lötstellen werden unter Wärmezufuhr in einem genau definierten Temperatur-Zeit-Profil der Baugruppe bis auf Löttemperatur erhitzt.

Weiterlesen...

Was ist Induktionslöten und welche Vorteile hat es?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Induktionslöten wird sowohl für Weich- als auch für Hartlötverbindungen eingesetzt. Dabei wird die benötigte Wärme durch Induktion in den Bauteilen erzeugt.

Weiterlesen...

Was ist elektrisches Widerstandslöten?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Bei dem Verfahren des elektrischen Widerstandslötens werden die Fügeteile durch Zangen oder Schweißköpfe zusammengepresst und durch Aufgeben von Strom wird das Lot an der Kontaktstellen zwischen den Bauteilen elektrisch aufgeschmolzen.

Weiterlesen...

Was ist Kolbenlöten und was sind die Vorteile?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Kolbenlöten ist das einfachste und meist verbreitete Lötverfahren in der Elektrotechnik.

Weiterlesen...

Was ist Ofenlöten und welche Vorteile hat es?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Ofenlöten ist ein Lötverfahren, bei dem die Fügeteile in einem Ofen mit eingelegtem Lot erhitzt werden und das bevorzugt für das Hartlöten eingesetzt wird.

Weiterlesen...

Was ist Flammlöten und welche Vorteile bringt es mit sich?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Flammlöten ist ein thermisches Fügeverfahren für metallische Werkstoffe, die bei diesem Verfahren mit einem Lot verbunden werden.

Weiterlesen...

Welche Lötverfahren gibt es?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Lötverfahren werden (nach DIN 8505) nach verschiedenen Gesichtspunkten unterteilt. Man unterscheidet zwischen Weichlöten und Hartlöten.

Weiterlesen...

Was sind Steckerhalter?

Markus Hueffel | 4. September 2020

Steckerhalter sind eine schlaue Lösung, um Rundsteckverbinder einfach zu befestigen bzw. ordentlich zu verlegen. Diese Steckerhalter gibt es passend zu den gängigsten Steckverbindergrößen M8 – M12 – M17 – M23 und sie können schnell und einfach mit einer Zylinderschraube montiert werden.

Weiterlesen...

Wie hoch ist die Dichtigkeit des Module Connect?

Markus Hueffel | 6. Juli 2020

Für den Kabeleinlass des Module Connect gibt es drei unterschiedlich abgestufte Balgdichtungen, die je nach Leitungsdurchmesser entsprechend bearbeitet werden können.

Weiterlesen...