Tag: protection

Was bedeutet IP54?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Ein Produkt mit Schutzart IP54 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz sowie Schutz gegen Staub in schädigender Menge. Zudem ist es vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was bedeutet IP44?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Ein Produkt mit IP44 ist sowohl vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (mit einer Größe über 1 mm) als auch vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...