Tag: module connect

Wie hoch ist die Dichtigkeit des Module Connect?

Markus Hueffel | 6. Juli 2020

Für den Kabeleinlass des Module Connect gibt es drei unterschiedlich abgestufte Balgdichtungen, die je nach Leitungsdurchmesser entsprechend bearbeitet werden können.

Weiterlesen...

Wie viele Module passen in ein Module Connect Gehäuse?

Beke Nieszytka | 3. Juli 2020

Je Gehäuse lassen sich bis zu vier HARTING Han Modular Einsätze miteinander kombinieren, z.B. Pneumatik, Leistung, BUS, Signal – in vier Einzel- oder zwei Doppelmodulen. Insgesamt stehen 100 unterschiedliche Kontaktträger zur Verfügung.

Weiterlesen...

Welche Vorteile bringt Module Connect?

Beke Nieszytka | 3. Juli 2020

Mithilfe des Module Connect lassen sich Energieketten schnell und einfach austauschen. Dank des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Einzelverbindungen eine individuelle Steck- und Trennstelle als Modul konfiguriert werden.

Weiterlesen...

Wie mache ich meine Energiekette steckbar?

Beke Nieszytka | 16. Juni 2020

Je komplexer die Anlage und je umfangreicher die Funktionen der Maschine, desto aufwändiger ist oft die Energieführungskette. Aus diesem Grund werden bei komplexen Anlagen häufig viele Steckstellen benötigt.

Weiterlesen...

Wie funktioniert das Verbinden der Energiekette mit dem Module Connect?

Beke Nieszytka | 16. Juni 2020

Der Adapter wird per Klicksystem am Module Connect befestigt, verriegelt und kann anschließend per Snap-In-Mechanismus an die Kette angebaut werden.

Weiterlesen...

Wozu wurde der Module Connect Adapter entwickelt?

Beke Nieszytka | 16. Juni 2020

Der Module Connect Adapter ist speziell dafür entwickelt, das Schnittstellenkonzept, Module Connect, noch einfacher mit der Energiekette zu verbinden.

Weiterlesen...

Was ist Module Connect?

Beke Nieszytka | 10. Februar 2020

Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen, und zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus. Mithilfe des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle […]

Weiterlesen...