Tag: Lagertechnik

Was gibt es beim Einbau & Messen von igus® Kugellagern zu beachten?

Patrick Czaja | 24. März 2020

Die Firma igus stellt als einer der wenigen Hersteller weltweit die Kugellagerringe im Spritzguss her. Das bringt Anwendern folgende Vorteile: Hohe Verschleißfestigkeit aufgrund der Formgebung unter hohem Druck Homogene Materialverteilung Kostengünstige Produktion, somit auch günstige Verkaufspreise Vereinfachung der Kugellager-Montage Aufgrund dieses Fertigungsprozesses gelten sowohl für die Messung als auch für die Montage abweichende Regeln im […]

Weiterlesen...

Muss man Kugellager eigentlich fetten?

Oliver Kreutz | 30. Juli 2019

Wer kennt es nicht? Beim Einbau von metallischen Kugellagern bleibt immer Fett oder Schmieröl an den Fingern. Aber geht es auch ohne? Klar! Kugellager aus Kunststoff Beispielsweise mit schmiermittelfreien Kugellagern aus Kunststoff. Anders als bei Metall lässt sich zwar nicht die hohe Drehzahle über 5.000 U/min realisieren, aber nur wenige Anwendungen drehen mit solch erhöhter […]

Weiterlesen...

Wofür sind Kugellager?

Oliver Kreutz | 30. Juli 2019

Ohne Kugellager würde sich die Welt nicht mehr so richtig drehen, oder? Manchmal sieht man die Welt einfach wie sie ist. Alles wächst und entwickelt sich. Alles ist in Bewegung. Alles wird als selbstverständlich betrachtet. Jedoch macht man sich doch kaum Gedanken über ein solches Wunderwerk der Technik: Das Kugellager. Es begegnet einem jeden Tag […]

Weiterlesen...