Wer kennt es nicht? Beim Einbau von metallischen Kugellagern bleibt immer Fett oder Schmieröl an den Fingern. Aber geht es auch ohne? Klar! Kugellager aus Kunststoff Beispielsweise mit schmiermittelfreien Kugellagern aus Kunststoff. Anders als bei Metall lässt sich zwar nicht die hohe Drehzahle über 5.000 U/min realisieren, aber nur wenige Anwendungen drehen mit solch erhöhter […]
Ohne Kugellager würde sich die Welt nicht mehr so richtig drehen, oder? Manchmal sieht man die Welt einfach wie sie ist. Alles wächst und entwickelt sich. Alles ist in Bewegung. Alles wird als selbstverständlich betrachtet. Jedoch macht man sich doch kaum Gedanken über ein solches Wunderwerk der Technik: Das Kugellager. Es begegnet einem jeden Tag […]