Antistatika sind dazu da, ungewollte Effekte elektrostatischer Aufladungen, die durch mechanische Reibung entstehen, zu unterbinden. Elektrostatische Aufladungen können zu ungewollten Anziehungs-/Abstoßungseffekten oder unerwarteten elektrischen Entladungen führen. Besonders anfällig hierfür sind Materialien, die einen hohen elektrischen Widerstand mit sich bringen, wie beispielsweise Kunststoffe. Diese sind zumeist von elektrostatischen Effekten betroffen und werden bereits in der Formgebung […]
Der Galvanik-Prozess stellt sehr hohe Anforderungen an die verbauten Materialien von Galvanik-Anlagen. Bei der Galvanik wird durch ein elektrolytisches Bad Strom geschickt. Am Pluspol (Anode) befindet sich das Metall, das aufgebracht werden soll (z. B. Kupfer oder Nickel), am Minuspol (Kathode) der zu beschichtende Gegenstand. Da es sich hierbei um einen elektrochemischen Prozess handelt, bei […]
Die Firma igus stellt als einer der wenigen Hersteller weltweit die Kugellagerringe im Spritzguss her. Das bringt Anwendern folgende Vorteile: Hohe Verschleißfestigkeit aufgrund der Formgebung unter hohem Druck Homogene Materialverteilung Kostengünstige Produktion, somit auch günstige Verkaufspreise Vereinfachung der Kugellager-Montage Aufgrund dieses Fertigungsprozesses gelten sowohl für die Messung als auch für die Montage abweichende Regeln im […]
Wer kennt es nicht? Beim Einbau von metallischen Kugellagern bleibt immer Fett oder Schmieröl an den Fingern. Aber geht es auch ohne? Klar! Kugellager aus Kunststoff Beispielsweise mit schmiermittelfreien Kugellagern aus Kunststoff. Anders als bei Metall lässt sich zwar nicht die hohe Drehzahle über 5.000 U/min realisieren, aber nur wenige Anwendungen drehen mit solch erhöhter […]
Ohne Kugellager würde sich die Welt nicht mehr so richtig drehen, oder? Manchmal sieht man die Welt einfach wie sie ist. Alles wächst und entwickelt sich. Alles ist in Bewegung. Alles wird als selbstverständlich betrachtet. Jedoch macht man sich doch kaum Gedanken über ein solches Wunderwerk der Technik: Das Kugellager. Es begegnet einem jeden Tag […]
1. Kostengesichtspunkte Kostensenkung ist ein wichtiger Faktor für die meisten Unternehmen. Die Möglichkeit des Einsatzes eines kostengünstigen Wellenmaterials hängt wesentlich von der Auswahl der Lager ab. Zum Beispiel erfordern Kugellager sehr harte (60HRC oder höher) und glatte Wellen. Für Bronzelager gilt das gleiche: die Welle muss härter sein als das verwendete Bronzematerial. Diese Anforderungen schränken […]