Tag: Konfigurator

Kann ich Federstäbe, die verschlissen oder zu lang sind, eigenständig auswechseln?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Grundsätzlich können Federstäbe, sofern man die korrekte Umgangsweise kennt, ausgewechselt oder gekürzt werden. Jedoch sollte die Frage gestellt werden warum die Federstäbe gebrochen oder stark verschlissen sind. Nicht nur der Federstab leidet, sondern auch das Kettenglied. Die Glasfasern erzeugen ebenfalls Abrieb am Kettenglied, daher ist ein Austausch der Federstäbe nicht zu empfehlen. Die Kürzung von […]

Weiterlesen...

Kann ich LOCKs auch in TRL Ketten verwenden?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Nein, da die sternförmige Struktur der TRL (Light) Ketten so entwickelt ist, dass der Einsatz von LOCKs nicht notwendig ist. 1 0

Weiterlesen...

Kann ich die TRE (B-Version) und die TRC Ketten miteinander verbinden?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Ja, die TRE.B Version kann problemlos mit der TRC Version kombiniert werden. Wann macht das überhaupt Sinn? Wenn eine TRC Kette im Einsatz ist, und doch Kettenglieder kaputt gehen, so muss nicht das gesamte Schlauchpaket ausgewechselt werden, sondern die betroffenen Kettenglieder können folglich durch TRE Kettenglieder ausgetauscht werden. 0 0

Weiterlesen...

Werden die LOCKs automatisch angeliefert?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Ja, durch festgelegte interne Prozesse werden die LOCKs automatisch bei jeder Bestellung eines „Standard-“ Anschlusselementes mitgeliefert. 0 0

Weiterlesen...

Wie bestelle ich eine twisterchain?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Bei der twisterchain werden mehrere Radien abgefragt. Zum einen der Radius, den die Leitung benötigt und zum anderen auch der Radius des Bauraums des Roboters. Die restlichen Angaben verhalten sich wie bei jeder linearen Kette. Hier finden Sie den twisterchain-Konfigurator. 0 0

Weiterlesen...

Wann nehme ich welches Rückzugssystem?

Constantin Weiß | 21. August 2019

RS System Bei Standard-Produkten Für Verschmutze Umgebungen Als Cover-Version verfügbar RSP System Einstellbare Rückzugskraft Nahezu lineare Rückzugskraft Biegeradienunterstützung (Rolle) Große Rückzugskräfte RSE System (mit Umlenkung) Bei Kettengröße 40/50 Für Kleinrobotik Biegeradienunterstützung (Rolle) Bei kompakter Abmessung RSE System (linear) Bei Systemen ohne Umlenkung Bei kurzen Leitungslängen Bei sehr einfachen Installationen Bei knapp bemessenem Bauraum Federstabmodul Bei […]

Weiterlesen...

Mit welchen Biegeradien gibt es triflex® R Ketten?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Dies hängt von der Größe der Ketten ab. Es gibt Radien von 50 mm bis zu 182 mm. Sollte ein größerer Radius benötigt werden für beispielsweise Laserschweißanlagen, so kann eine Sonderlösung der Kettenserie TRCF weiterhelfen. Diese Sonderradien sind zu erhalten in 200 mm und in 240 mm.  0 0

Weiterlesen...

Um wie viel Grad lassen sich triflex R Ketten tordieren?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Die Torsion jedes einzelnen Kettenglieds hängt von der Größe der Kette ab. Allgemein umfassend kann man sagen, dass sich jedes triflex R Kettenglied um +/- 10° tordieren lässt. 0 0

Weiterlesen...

Welches ist das passende Schlauchpaket für meinen Roboter?

Marco Thull | 19. Juli 2019

…nichts leichter als das! Auf der igus Homepage findet man in drei einfachen Schritten den aktuellen Roboter-Konfigurator. Oder man begibt sich direkt auf den Konfigurator. In weniger als einer Minute hat man seinen Roboter ausgestattet mit dem Sortiment aus unserem Standardprogramm. Jetzt findet man eine Übersicht mit vielen gängigen Robotertypen wie Kuka, ABB, Fanuc und […]

Weiterlesen...

Bietet igus fertige Lösungen für elektrisch angetriebene PRT-Drehkränze an?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern persönlich. 0 0

Weiterlesen...