Tag: IP

Was bedeutet IP65?

Beke Nieszytka | 4. September 2019

Wenn ein Steckverbinder die Schutzart IP65 aufweist, verfügt er über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und der Stecker ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.

Weiterlesen...

Was bedeutet IP54?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Ein Produkt mit Schutzart IP54 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz sowie Schutz gegen Staub in schädigender Menge. Zudem ist es vor allseitigem Spritzwasser geschützt. 0 0

Weiterlesen...

Was bedeutet IP44?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Ein Produkt mit IP44 ist sowohl vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (mit einer Größe über 1 mm) als auch vor allseitigem Spritzwasser geschützt. 1 0

Weiterlesen...

Was ist die IP Schutzart?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

IP steht für International Protection oder Ingress Protection (Schutz vor Eindringen). Die IP Spezifikation gibt in Kombination mit den darauffolgenden Kennziffern genaue Auskunft darüber, vor welchen äußeren Einflüssen ein Produkt geschützt ist. Die IP Schutzart kommt z.B. bei Steckverbindern zum Tragen.

Weiterlesen...