Für die Fertigung im 3D-Druck steht Ihnen eine große Bandbreite von technischen Kunststoffen zur Auswahl. Über Jahrzehnte gesammeltes Tribologie Know-How fließt dabei in die Entwicklung unserer Polymere ein. So findet sich für Ihre Anwendung der iglidur Hochleistungskunststoff mit den perfekten Eigenschaften. Beispielsweise für hohe Lasten, Lebensmittelkontakt, Medienbeständigkeit oder hohe Temperaturen. Alle iglidur Hochleistungskunststoffe verzichten auf […]
Ohne Kugellager würde sich die Welt nicht mehr so richtig drehen, oder? Manchmal sieht man die Welt einfach wie sie ist. Alles wächst und entwickelt sich. Alles ist in Bewegung. Alles wird als selbstverständlich betrachtet. Jedoch macht man sich doch kaum Gedanken über ein solches Wunderwerk der Technik: Das Kugellager. Es begegnet einem jeden Tag […]
In der Gebäude-, Fahrzeugtechnik und Flugzeugindustrie tritt er häufiger auf: Schimmel. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern stellt auch eine ernstzunehmende Bedrohung der Gesundheit dar. Aus diesem Grund müssen auch die dort eingesetzten Gleitlager gegen Pilzen und Bakterien beständig sein. Dafür haben wir unsere iglidur Werkstoffe G, G1, J, H1, X, G V0 und J350 […]
Häufig machen sich verschlissene Gleitlager deutlich bemerkbar. Von unangenehmen Quietschen über Rattern und Klappern der gesamten Lagerstelle oder schwergängige Bewegung. Ist die Lagerstelle festgefressen, geht garnichts mehr. Die Anlage fährt auf Block. Schön wäre daher natürlich, wenn man vorher wüsste, wann man das Lager austauschen muss. Die Standzeit – also die Betriebsdauer – von iglidur […]
Das iglidur Expertensystem arbeitet auf Basis von hunderttausenden Messwerten, die wir systematisch in unserem Tribo-Labor gesammelt haben. Üblicherweise werden bei diesen tribologischen Versuchen verschleißbedingte Materialverluste durch die Messung des Abrieb-Volumens und des Gewichts-Verlusts des Lagers ermittelt. Unserer Erfahrung nach ist es praxisnäher, den Verlust der Wandstärke direkt zu messen. Aus diesem Grund messen wir das […]
iglidur Gleitlager produzieren wir hauptsächlich im Spritzgussverfahren. Bei igus stellen wir so über eine Milliarde Gleitlager pro Jahr her. Das sind etwa 3 Millionen am Tag. Zusätzlich setzen wir auch noch andere Herstellungsverfahren ein. Wir stellen Gleitlager zum Beispiel in kleineren Stückzahlen auch aus igus Halbzeug gedreht oder im 3D-Druck oder Lasersinterverfahren her. Gefällt mir […]
iglidur Gleitlager findest Du auf vielen Messen rund um den Erdball. Den aktuellen Messekalender findest Du dazu auf www.igus.de. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die CAD-Modelle all unserer Gleitlager finden Sie in unserem Downloadbereich für CAD-Modelle und auf den einzelnen Produktseiten. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die Lieferzeit für die meisten Gleitlager beträgt in Deutschland ca. 1-2 Tage. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle unserer über 8.500 Katalog-Abmessungen innerhalb von 24h versandfertig und zum Beispiel in unserem online-shop erhältlich. Im Ausland kann diese Lieferzeit – je nach Lagerverfügbarkeit vor Ort etwas länger sein. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
iglidur Werkstoffe sind sogenannte Compounds. Compounds sind Kunststoffe, denen spezielle Füllstoffe, Verstärkungsstoffe und Additive beigemischt wurden. Diese geben der Kunststoffverbindung zusätzliche Eigenschaften wie höhere mechanische Stabilität, bessere Gleiteigenschaften oder Schutz vor UV-Strahlung. iglidur Werkstoffe werden speziell für den Einsatz als trocken – also ohne Schmierung – laufende Gleitlager entwickelt. Jeder iglidur Werkstoff wird während der […]