Tag: harnessing

Wie lässt sich eine readychain transportieren?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Es gibt verschiedene Wege ein readychain-System zu transportieren.
Dieser hängt von der Länge und dem Gewicht des jeweiligen konfektionierten e-kettensystems ab.

Weiterlesen...

Wie werden konfektionierte igus Leitungen geprüft?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Im Anschluss an die Konfektionierung durchlaufen alle Leitungen unserem Prüffeld. Hier können je nach Spezifikation verschiedene Tests durchgeführt werden. Igus arbeitet auf 10 Prüffeldern mit 3.000 unterschiedlichen Prüfadaptern. Hier werden beispielsweise folgende Tests durchgeführt: Digital-Logiktests Hochspannungstests Netzwerktests Dämpfungstests Auf Wunsch: kundenspezifische Tests Nach jedem Test werden die zugehörigen Prüfprotokolle digital abgelegt und jede als in […]

Weiterlesen...

Können konfektionierte Leitungen auch individuell beschriftet werden?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Konfektionierte Leitungen können kundenspezifisch beschriftet werden.Alle konfektionierten Leitungen werden mit einem Wickeletikett je Seite gekennzeichnet. Darüber hinaus können viele Leitungsbeschriftungen gestanzt, geprägt, graviert, gelasert oder mit industrietauglicher Tinte bedruckt werden. 2 0

Weiterlesen...

Welche Anschlusstechniken gibt es?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Es existieren folgende Anschlusstechniken: Schraub-Anschlusstechnik Axialschraub-Anschlusstechnik Crimp-Anschlusstechnik Käfigzugfeder-Anschlusstechnik Löt-Anschlusstechnik Schneidklemm-Anschlusstechnik Wickel-Anschlusstechnik Einpress-Anschlusstechnik Lichtwellenleiter-Anschlusstechnik 1 0

Weiterlesen...

Warum ist die richtige Befüllung einer Energiekette so wichtig?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Die Anordnung der Leitungen und Schläuche ist für die Lebensdauer des e-ketten Systems sehr wichtig.

Weiterlesen...