Tag: Gleitende Anwendung

Kann ein Gleitgewindetrieb ein Kugelgewinde ersetzen?

Michael Hornung | 20. August 2019

Grundsätzlich ja. Ein Gleitgewinde kann ein Kugelgewinde ersetzen wenn die zutreffenden Anwendungsparameter wie zulässige Axiallast, Drehzahl usw. eingehalten werden sowie die geforderte Positioniergenauigkeit erzielt wird. Ein Tipp. Funktion und Lebensdauer kann einfach und schnell online überprüft und ermittelt werden. PS. Wenn die technische Kenndaten passen und ein Tausch möglich ist, bieten Gleitgewindetriebe zudem weitere Vorteile […]

Weiterlesen...

Kann ich auch einen langen Verfahrweg ohne Führungsrinne realisieren?

Phillip Hagedorn | 23. Juli 2019

Ja, wenn z.B. die Platzverhältnisse sehr beengt sind oder eine Rinne kommt aus Kostengründen nicht in Frage kommt. Dann kann z.B. ein autoglide-system eingesetzt werden. Ein kammartiger autoglide-Steg und ein seitlich montierter Gleitflügel fädeln die e-kette ein. So können Verfahrwege mit ausgewählten Serien bis 80 m Verfahrweg und einer Verfahrgeschwindigkeit von 2,5 m/s umgesetzt werden. […]

Weiterlesen...

Was ist der optimale Gleitpartner zur Energiekette?

Phillip Hagedorn | 23. Juli 2019

Besonders bei einem langen Verfahrweg entsteht Reibung. Um diese zu minimieren sind igus® Energieketten besonders geeignet. Als Gleitpartner eignen sich unterschiedliche Lösungen. Am besten eignet sich die igus® Kunststoff Gleitschiene für eine gleitende Anwendung. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was muss ich bei einer Anwendung auf der Seite liegend beachten?

Phillip Hagedorn | 17. Juli 2019

Besonders wenn der Bauraum beengt ist, ist der Einbau einer seitlich gedrehten e-kette hilfreich. Hierbei ist darauf zu achten, ob die e-kette auf einem Untergrund gleitet oder freitragend ausgelegt ist. Gleitend: Ist die e-kette gleitend auf der Seite liegend eingesetzt, muss auf folgende Punkte besonders geachtet werden: Verwendung starrer Anschlusselemente wird empfohlen Verschleißzugabe sollte ausreichend […]

Weiterlesen...

Was macht ein Kunststoffgleitlager in einer Energiekette?

Marco Thull | 15. Juli 2019

In jeder Verbindung der Kettenglieder befindet sich eine Lagerstelle für eine Schwenkbewegung. Diese wurde mit einem wartungsfreien Tribopolymer-Gleitlager ausgestattet. Das igus iglidur Gleitlager sorgt dafür, dass an diesen „Gelenkstellen“ der Energiekette der Verschleiß auf ein Minimum reduziert wird und die Lebensdauer drastisch erhöht werden kann. In der igus Serie P4.1, welche auf langen Verfahrwegen eingesetzt […]

Weiterlesen...

Wie häufig müssen die Rollen an einem Kabelschleppsystem geschmiert oder getauscht werden?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Bei der Lebensdauer von Rollen einer Energieführung kommt es generell auf das Rollenmaterial und der äußeren Umgebung an. Freilaufende oder ungeschützte Rollen sind für äußere Einflüsse anfällig. Bei Energiekettensystemen sind Rollen in das Kettenglied integriert und mit einem seewasserfesten Fett „lebensdauergeschmiert“. Ein Austausch bei so einem System ist über die gesamte Lebensdauer nicht erforderlich. Gefällt […]

Weiterlesen...

Was ist bei einer Energieführung im Außenbereich / Outdoor-Einsatz zu beachten?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Der Einsatz im Außenbereich ist für Energieführungen im allgemeinen unkritisch. Energieketten sind sehr robust und halten auch extremen Minusgraden stand. Jede Energiekette wird im igus hauseigenem Testlabor in einem Kühlcontainer bei -40 Grad Celsius sowie auf einer Außenteststrecke unter realen Bedingungen getestet. Bei besonderen Anforderungen sind Energieketten auch in geschlossenen Systemen mit einer Überdachung oder […]

Weiterlesen...

Welche Vor- und Nachteile haben Energieketten oder Schleppketten im Vergleich zu Motor-Leitungstrommeln, Festooning oder Stromschienen?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Oft geht es nicht um die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sondern darum, welches System ist für meine Anwendung in Hinblick auf Kosten, Haltbarkeit und Bauraum die richtige Energiezuführung. Wenn man zum Beispiel nur den Vergleich von motorgetriebenen Kabeltrommeln zu Energieketten heranzieht, so gibt es keine pauschale Antwort, denn in der Industriewelt gibt es […]

Weiterlesen...

Haben Energieketten auf langen Wegen auch Einfluss auf die Energieeffizienz der gesamten Anlage?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Energiekettensysteme transportieren nicht nur Energie, Daten und Medien zu Maschinen und Anlagen. Sie beeinflussen auch deren Energiekosten. Wie viel Zug-Schub-Kraft, also Antriebsleistung ist bei gegebener Geschwindigkeit nötig, um eine Energiekette zu bewegen? Wie leicht aber dabei stabil müssen Energieketten konstruiert sein, damit möglichst wenig Energie verbraucht wird und möglichst kleine Motoren inklusive Antriebssteuerung, Frequenzumrichter und […]

Weiterlesen...

Worauf muss bei der Montage einer gleitenden Anwendung geachtet werden?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Nahezu jede Anwendung für „lange Verfahrwege“ ist individuell zu betrachten. Als Leitfaden hat igus ein Handbuch zu diesem Thema kostenlos als download bereit gestellt. Wir empfehlen jedoch die Rücksprache mit einem Servicetechniker um die richtige Lösung für genau Ihre Anwendung auszuwählen. Bei mehr als 30.000 gleitenden Anwendungen hat igus die notwendige Expertise in diesem Gebiet. […]

Weiterlesen...