Tag: Ethernetleitung

Was bedeutet CAT/KAT bei Ethernetleitungen?

Andreas Muckes | 27. März 2020

Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden die einzelnen Bestandteile eines Netzwerks (Kabel und Stecker) in Kategorien eingeteilt. In einem Netzwerk-Link bestimmt die Komponente mit dem geringsten Leistungsvermögen (Kategorie) die Übertragungsklasse des gesamten Systems. Höhere Kategorien decken automatisch die darunterliegenden Kategorien mit ab. Der Bereich liegt in der Regel zwischen CAT5 und CAT8 […]

Weiterlesen...

CAT 5, CAT 6, CAT 7 & CAT 8 – Wo liegen die Unterschiede?

Julian Dymek | 6. September 2019

Ethernetleitungen werden in sogenannte CAT-Klassen eingeteilt. Im Deutschen haben sie auch die Bezeichnung KAT, für Kategorie. Wo liegen eigentlich die Unterschiede und welche Leitung ist die Richtige für welche Anwendung? CAT 5: Das gängigste Kabel* Günstig und meist ausreichend – Kategorie 5 ist der am weitesten verbreitetste Standard unter den Netzwerkleitungen. Für die Anwendung Zuhause […]

Weiterlesen...

Was bedeutet das Auflegen einer Ethernet Leitung nach TIA568-A oder -B und wo liegen die Unterschiede?

agellweiler | 5. Juli 2019

EIA/TIA-568-A und EIA/TIA-568-B sind Standards für die Kontaktierung achtpoliger Ethernet RJ-45 Steckstellen. Funktional gibt es hier keine Unterschiede und der einzige Unterschied ist die Vertauschung der Adernpaare 2 und 3 (orange/weiß & grün/weiß). Wichtig ist hier nur die konsequente Einhaltung der Kontaktierung. In Europa ist die Kontaktierung nach A weit verbreitet, da die Farbbelegung mit […]

Weiterlesen...

Was sind maximale Übertragungslängen einer Ethernet Leitung?

Andreas Muckes | 4. Juli 2019

Nach allgemeiner Vorgabe beträgt die Übertragungslänge in einer Leitung 100 Meter. Diese Länge setzt sich zusammen aus 90 Meter Leitung für die feste Verlegung und zweimal 5 Meter für die Bewegung. Diese Beschreibung kommt aus dem Ursprung der Anwendung, also der Gebäudetechnik. Dort ist die Gebäudeinstallation fest verlegt und am Anfang und Ende der Leitung […]

Weiterlesen...