Tag: Einpressen

Wie funktioniert eine Lehrdornmessung?

Lars Butenschön | 12. Juli 2019

1.1 igus stellt u.a. anhand einer Lehrdornprüfung, auch „Go-/No-Go-Test“ genannt, sicher, dass unsere Lager den Spezifikationen entsprechen und nach dem Einbau ordnungsgemäß funktionieren. Zuerst werden die Lager in eine Prüfaufnahme eingepreßt. Dabei ist zu beachten, dass die Lager beschädigungsfrei eingebaut werden. Hierzu wird eine Fase an der Aufnahme empfohlen – ideal 25-30 Grad. Es empfiehlt sich zudem […]

Weiterlesen...

Ich messe die Gleitlager deutlich größer als im Katalog angegeben. Woran liegt es?

Lars Butenschön | 12. Juli 2019

Unsere Gleitlager sind Einpresslager für Aufnahmen mit einer H7-Einheitsbohrung. Dieses Einpressen der Lager befestigt die Lager einerseits im Gehäuse, andererseits wird der Innendurchmesser der Gleitlager dadurch erst geformt.Die Prüfung der Lager erfolgt eingebaut in einer Bohrung mit Kleinstmaß. Werden die Lager im nichteingepressten Zustand vermessen, sind sie sowohl im Außen- als auch im Innendurchmesser um […]

Weiterlesen...

Wie wird ein Gleitlager montiert?

Lars Butenschön | 11. Juli 2019

iglidur Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die H7-Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden. Die Bohrung im Gehäuse sollte für alle […]

Weiterlesen...

Kann ich iglidur Gleitlager in Kunststoffbohrungen einpressen? Was muss ich beachten?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

iglidur Gleitlager können problemlos in Kunststoffbohrungen eingepresst werden. Zu beachten ist aber, dass iglidur Gleitlager durch den sogenannten Presssitz in der Bohrung fixiert sind. Die im Vergleich zu Metall höhere Wärmeausdehnung oder Quellung durch Feuchtigkeit kann dafür sorgen, dass sich die Bohrung eher ausdehnt als das Gleitlager; die Folge: Der Presssitz geht verloren, und das Lager „rutscht“ […]

Weiterlesen...

Mein iglidur Gleitlager ist außen verschlissen.

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Gleitlager mit einem ungeplanten Verschleiß am Außendurchmesser oder solche, die die Aufnahmebohrung beschädigen, weisen in der Regel unzureichenden Presssitz auf und haben sich aus diesem Grund in der Aufnahme gedreht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen: durch die Wahl eines temperaturbeständigeren Werkstoffs mit einer geringeren Wärmeausdehnung, durch einfaches Einkleben des Gleitlagers in die […]

Weiterlesen...

Mein iglidur Gleitlager klemmt auf der Welle. Was tun?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Klemmende Gleitlager können verschiedene Ursachen haben, etwa zu eng tolerierte Aufnahmebohrungen, durch die ein Zusammendrücken der Lager und damit eine Verengung des Innendurchmessers entsteht. Ein weiterer oft zu beobachtender Grund sind unzureichend entgratete Bohrungen. Bereits kleinere Materialüberstände können beim unachtsamen Einpressen des Gleitlagers zwischen Bohrung und Gleitlager geraten oder das Lager beschädigen. Die Ausdehnung oder […]

Weiterlesen...

Welche Toleranzen werden für iglidur Gleitlager empfohlen?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Die Passung der Welle sollte h9 betragen, die Passung der Aufnahmebohrung H7. Nach dem Einpressen stellt sich am Innendurchmesser des Gleitlagers E10 ein (bzw. je nach Werkstoff F10 oder D11). Das resultierende Spiel wird zur Kompensation von bei Kunststoffen unvermeidbarer Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeausdehnung benötigt. 3 0

Weiterlesen...