Schlagwort: Stecker

Was sind Steckerhalter?

Markus Hueffel | 4. September 2020

Steckerhalter sind eine schlaue Lösung, um Rundsteckverbinder einfach zu befestigen bzw. ordentlich zu verlegen. Diese Steckerhalter gibt es passend zu den gängigsten Steckverbindergrößen M8 – M12 – M17 – M23 und sie können schnell und einfach mit einer Zylinderschraube montiert werden.

Weiterlesen...

Wie können Rundstecker sicher verlegt werden?

Markus Hueffel | 4. September 2020

Diese Steckerhalter gibt es passend zu den gängigsten Steckverbindergrößen M8 – M12 – M17 – M23 und sie können schnell und einfach mit einer Zylinderschraube montiert werden.

Weiterlesen...

Wie mache ich meine Energiekette steckbar?

igu-blog-adm | 16. Juni 2020

Je komplexer die Anlage und je umfangreicher die Funktionen der Maschine, desto aufwändiger ist oft die Energieführungskette. Aus diesem Grund werden bei komplexen Anlagen häufig viele Steckstellen benötigt.

Weiterlesen...

Wie funktioniert das Verbinden der Energiekette mit dem Module Connect?

igu-blog-adm | 16. Juni 2020

Der Adapter wird per Klicksystem am Module Connect befestigt, verriegelt und kann anschließend per Snap-In-Mechanismus an die Kette angebaut werden.

Weiterlesen...

Warum gibt es den Module Connect Adapter ergänzend zum Module Connect?

igu-blog-adm | 16. Juni 2020

Der Module Connect Adapter verbindet die Schnittstelle und die e-kette zu einem zusammenhängenden System, einer Baugruppe und ist ein weiterer Schritt hin zur steckbaren Energiezuführungskette.

Weiterlesen...

Wozu wurde der Module Connect Adapter entwickelt?

igu-blog-adm | 16. Juni 2020

Der Module Connect Adapter ist speziell dafür entwickelt, das Schnittstellenkonzept, Module Connect, noch einfacher mit der Energiekette zu verbinden.

Weiterlesen...

Kann igus auch die Kabelkonfektion mit dem individualisierbaren Han-Modular Steckverbinder von Harting?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

Auch eine Kabelkonfektion mit dem hoch individualisierbare Han-Modular Steckverbinder kann durch igus effizient und kostengünstig verarbeitet werden.

Weiterlesen...

Welche Art der Verriegelung ist bei Industrie-Steckverbindern besser geeignet?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

Für gewöhnlich unterscheidet man bei der Verriegelung von Harting Industriesteckern zwischen Quer- und Längsbügel. Der Haupunterschied liegt dabei darin, dass der Längsbügel mit einem, und der Querbügel mit zwei Bügel geschlossen wird.

Weiterlesen...

Welches Gehäusematerial brauche ich für meine Kabelkonfektion im industriellen Umfeld?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

In den allermeisten Fällen wird das klassische metallische Gehäuse von Harting eingesetzt; wahrscheinlich DAS Standard-Gehäuse für Industrie-Steckverbindern.

Weiterlesen...

Welche Harting Rechteckstecker werden bei igus konfektioniert?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

igus ist generell in der Lage jeden verfügbaren Harting Stecker auf Kundenwunsch individuell zu konfektionieren, die meisten Anwendungen benötigen aber folgende Baugrößen der Han-Baureihe:

Weiterlesen...