Für den Kabeleinlass des Module Connect gibt es drei unterschiedlich abgestufte Balgdichtungen, die je nach Leitungsdurchmesser entsprechend bearbeitet werden können.
Je Gehäuse lassen sich bis zu vier HARTING Han Modular Einsätze miteinander kombinieren, z.B. Pneumatik, Leistung, BUS, Signal – in vier Einzel- oder zwei Doppelmodulen. Insgesamt stehen 100 unterschiedliche Kontaktträger zur Verfügung.
Mithilfe des Module Connect lassen sich Energieketten schnell und einfach austauschen. Dank des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Einzelverbindungen eine individuelle Steck- und Trennstelle als Modul konfiguriert werden.
Je komplexer die Anlage und je umfangreicher die Funktionen der Maschine, desto aufwändiger ist oft die Energieführungskette. Aus diesem Grund werden bei komplexen Anlagen häufig viele Steckstellen benötigt.
Der Adapter wird per Klicksystem am Module Connect befestigt, verriegelt und kann anschließend per Snap-In-Mechanismus an die Kette angebaut werden.
Der Module Connect Adapter ist speziell dafür entwickelt, das Schnittstellenkonzept, Module Connect, noch einfacher mit der Energiekette zu verbinden.
Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen, und zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus. Mithilfe des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle […]