Schlagwort: Linearschlitten

Linearschlitten selbst bauen, geht das?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Welche Last möchte ich verfahren? Wie groß ist das, was ich verfahren möchte? Welche Schlittenfläche eignet sich dafür? Gibt es ein System, in dem ich zwischen unterschiedlichen Breiten und Längen wählen kann? Und welche Schiene passt dazu? Welchen Bauraum habe ich zur Verfügung? Wie kann ich am schnellsten einen eigenen Schlitten zusammenstellen und zusammenbauen? Welche […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten QWE

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Linearschlitten QWE werden mit einer Transportsicherung geliefert, die gleichzeitig die Montage des Profils sehr vereinfacht. Es empfiehlt sich die Sicherung für eine eventuelle Demontage aufzuheben. Montage Das hartanodisierte verdrehgesicherte Schienenprofil AWMQ wird durch den Schlitten geführt. Hierbei wird die Transporthilfe ausgeschoben. (Bei einer Demontage die Transportsicherung wieder im Anschluss an das Profil in den […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten TWE-04 Miniatur

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Miniaturschlitten der TW Serie 02 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Montage Der Linearschlitten TWE Serie 04 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-04 aufgeschoben. Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert. Spieleinstellung Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden. Mit einem 2,5-mm-Schraubenschlüssel lässt sich das […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten TWA Automatik

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Linearschlitten TWA Automatik erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit drei Einstellschlüsseln. Montage Alle drei Schlüssel in den Schlitten einsetzen und nach links „entriegeln“. Der Linearschlitten TWA Automatik wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben. Im unbelasteten Zustand werden die Schlüssel nach rechts gedreht, „verriegelt“ und abgezogen. Das […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten TW-12 Performance

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Linearschlitten der TW Serie 01 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Montage Der Linearschlitten TW Serie 12 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben. Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert. Spieleinstellung Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden. Mit einem Schraubenschlüssel löst man im […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten TW-01

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Linearschlitten TW Serie 01 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Montage Der Linearschlitten TW Serie 01 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben. Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert. Spieleinstellung Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden. Die drei Schutzkappen auf der einen Stirnseite […]

Weiterlesen...