Ja, wenn eine Schmierung gewollt ist, darf man schmieren. Und zwar am besten mit einem silikonfreien Schmierstoff. Durch eine Einmalschmierung kann insbesondere das Einlaufverhalten verbessert und der Reibwert reduziert werden. Zu beachten ist jedenfalls, dass eine Schmierung von igus Gewindemuttern jedoch generell nicht erforderlich ist. Alle igus Werkstoffe sind bereits tribologisch optimiert d.h. homogen mit […]
Wir bei igus haben die passende Sensorik für Linearsysteme, Drehkranzlager und Gleitlager im Programm. Sie alle gehören zu den Produkten, die eine vorausschauende Wartung möglich machen. DLT.W – Sensor für Verschleiß in drylin T Linearsystemen Ist in die Gleitfolie integriert Meldet rechtzeitig den Verschleiß der Gleitfolie Dadurch kann das Gleitelement geplant (und einfach) auf der […]
Eine Linearführung aus Aluminium, Kunststoff oder Carbon? Das hält doch nicht. Eine Linearführung muss aus Stahl sein, erst dann taugt sie. Und es stimmt: In vielen Anwendungsfällen, in denen hohe Lasten mit großer Dynamik bewegt werden, sind Linearführungen aus Stahl die erste Wahl. Aber die Zeiten haben sich geändert, neue Herausforderungen werden an Linearführungen gestellt. […]
Wofür brauche ich eine Linearführung in einem Möbelstück? Vielleicht ist zur Beschreibung der Aufgabe in diesem Zusammenhang „Möbelbeschlag“ der bessere Begriff. Möbelstücke sind zunehmend wandelbar, sie verändern Sitzpositionen und Haltungen, Tischhöhen sind frei verstellbar, Türen gleiten flüsterleise, TV-Monitore werden in alle Richtungen positioniert, Tische sind eben noch klein und erhalten bereits durch wenige Handgriffe ihre […]
In der Montageanleitung einer geschmierten Linearführung mit Kugelumlauf werden mir u. a. folgende Aspekte zu bedenken gegeben: Montage und Wartung nur durch Fachkräfte – geeignetes Hebewerkzeug ist zu verwenden – Vermeidung von Schmutz beim Einbau; zum Wie des Entfernens von Schmutz (Waschbenzin oder Petroleum?) – Verfüge ich über eine geeignete technische Ausbildung? – Habe ich die […]
Die Frage nach Korrosionsschutz von Linearführungen wird sehr oft gestellt, denn in allen möglichen Umgebungen werden sie eingesetzt. Drinnen, dann brauche ich „nur“ die passende Schmierung. Alleine in der Garage kann es allgemein schon feuchter sein. Im Außeneinsatz kommt sie erst recht mit Regen, Schnee, Wärme, Kälte als auch Schmutz und Staub in Kontakt. Und […]
„Kein Platz.“ Küchengeräte, Labor- und Analysesysteme, 3D-Drucker, Möbel, Leuchten usw. sollen leicht und transparent sein und trotzdem höchste Flexibilität aufweisen. Und deren Elemente sollen leicht verstellbar sein, ein wertiges Verstellgefühl bieten, wenig kosten und noch weniger Bauraum in Anspruch nehmen – und bei all diesen Wünschen auch innovativ sein. Für eine Linearführung bedeutet das alles […]
Schnell, schneller, weiter und noch weiter. Längere Lebensdauer, hohe Effizienz und geringe Stillstandszeiten sind Kernanforderungen an Linearführungen. Aber nicht immer. Es gibt Linearführungen, die was ganz anderes umzusetzen zu vermögen imstande sind: die bewusst schwer beweglich sein sollen; die, wenn man sie loslässt, an Ort und Stelle die Position halten, gleich ob horizontal oder vertikal. […]
Die Frage nach Korrosionsschutz von Linearführungen wird sehr oft gestellt, denn in allen möglichen Umgebungen werden sie eingesetzt. Innen brauche ich „nur“ die passende Schmierung. Aber schon in der Garage kann es feuchter sein. Im Außeneinsatz kommt die Linearführung erst recht mit Regen, Schnee, Wärme, Kälte wie auch Schmutz und Staub in Kontakt. Und im […]
Mit einer Linearführung kann ich etwas von A nach B verstellen. Hat das was mit Ergonomie zu tun? Die Antwort lautet – ja. Tischhöhenverstellungen für einen gesunden Wechsel von Stehen und Sitzen, Verstellungen von Stuhlrückenlehnen für rückenschonendes Sitzen, von Kopfstützen für mehr Sicherheit, Monitorverstellungen für eine bessere Haltung. Mit gebogenen Linearführungen können Bedienelemente in Kabinen […]