Wer kennt es nicht? Beim Einbau von metallischen Kugellagern bleibt immer Fett oder Schmieröl an den Fingern. Kugellager fetten? Geht das auch ohne? Wir sagen: na, klar! Kugellager aus Kunststoff Ohne funktioniert es beispielsweise mit schmiermittelfreien Kugellagern aus Kunststoff. Anders als bei Metall lassen sich zwar nicht die hohen Drehzahlen über 5.000 U/min realisieren, aber […]
Ohne Kugellager würde sich die Welt nicht mehr so richtig drehen, oder? Denn man sieht die Welt einfach so, wie sie ist. Alles wächst und entwickelt sich, ist in Bewegung und wird als selbstverständlich betrachtet. Jedoch macht der Mensch sich doch kaum Gedanken über ein solches Wunderwerk der Technik: das Kugellager. Es begegnet einem jeden […]
Die Flachführung drylin N besteht aus einem eloxierten C-Profil, in dem ein Gleitschlitten verfährt. Der Basisschlitten ist aus Zinkdruckguss gefertigt und wird mit einem Gleitrahmen aus dem Polymer iglidur J umclipst. Absolut trocken, sauber und leise gleitend. Die beiden Hälften des Gleitrahmens können nachbestellt werden. Einfach den Schlitten aus der Schiene ziehen, neuen Rahmen umclipsen […]
Ein herausragender Bestandteil des Linearbaukastens drylin W ist das Austauschlager WJ200UMA. Bei diesem Linearlagertyp kann der Wechsel der Gleitfolie direkt auf der Schiene erfolgen. Kein Lineargehäuse, kein Linearschlitten, kein Linearmodul, keine Linearachse, kein Deltarobot muss hierfür demontiert werden. In kürzester Zeit werden wie bei einem Auto alle vier Lagerstellen gewechselt und das System ist in […]