Auch eine Kabelkonfektion mit dem hoch individualisierbare Han-Modular Steckverbinder kann durch igus effizient und kostengünstig verarbeitet werden.
Für gewöhnlich unterscheidet man bei der Verriegelung von Harting Industriesteckern zwischen Quer- und Längsbügel. Der Haupunterschied liegt dabei darin, dass der Längsbügel mit einem, und der Querbügel mit zwei Bügel geschlossen wird.
In den allermeisten Fällen wird das klassische metallische Gehäuse von Harting eingesetzt; wahrscheinlich DAS Standard-Gehäuse für Industrie-Steckverbindern.
igus ist generell in der Lage jeden verfügbaren Harting Stecker auf Kundenwunsch individuell zu konfektionieren, die meisten Anwendungen benötigen aber folgende Baugrößen der Han-Baureihe:
Je nach Kundenanforderung und Anwendungsfall ist igus in der Lage die unterschiedlichsten Anschlusstechniken zu verarbeiten.
Im Normalfall werden alle anschlussfertigen readycable mit Harting Steckern bei igus maschinell mit Crimpanschlüssen konfektioniert, da damit die optimale Wirtschftlichkeit bei gleichzeitig höchster Qualität sichergestellt werden kann.
Neben den schweren Industriesteckverbindern von Harting werden auch von zahlreichen, weiteren Herstellern die Steckverbinder auf Kundenwunsch hin konfektioniert.
In den meisten Fällen der Kabelkonfektion kommen bei den typischen Rechteck-Steckverbindern von Harting Steuer- oder Busleitungen zum Einsatz. Aber auch Motor-, Servo- oder Messsystemleitungen werden bei igus regelmäßig mit Harting Rechtecksteckern konfektioniert ausgeliefert. Technisch sind da den Kombinationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.