Grundsätzlich ja. Ein Gleitgewinde kann ein Kugelgewinde ersetzen wenn die zutreffenden Anwendungsparameter wie zulässige Axiallast, Drehzahl usw. eingehalten werden sowie die geforderte Positioniergenauigkeit erzielt wird. Ein Tipp. Funktion und Lebensdauer kann einfach und schnell online überprüft und ermittelt werden. PS. Wenn die technische Kenndaten passen und ein Tausch möglich ist, bieten Gleitgewindetriebe zudem weitere Vorteile […]
Ja, wenn z.B. die Platzverhältnisse sehr beengt sind oder eine Rinne kommt aus Kostengründen nicht in Frage kommt. Dann kann z.B. ein autoglide-system eingesetzt werden. Ein kammartiger autoglide-Steg und ein seitlich montierter Gleitflügel fädeln die e-kette ein. So können Verfahrwege mit ausgewählten Serien bis 80 m Verfahrweg und einer Verfahrgeschwindigkeit von 2,5 m/s umgesetzt werden. […]
Besonders bei einem langen Verfahrweg entsteht Reibung. Um diese zu minimieren sind igus® Energieketten besonders geeignet. Als Gleitpartner eignen sich unterschiedliche Lösungen. Am besten eignet sich die igus® Kunststoff Gleitschiene für eine gleitende Anwendung. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Besonders wenn der Bauraum beengt ist, ist der Einbau einer seitlich gedrehten e-kette hilfreich. Hierbei ist darauf zu achten, ob die e-kette auf einem Untergrund gleitet oder freitragend ausgelegt ist. Gleitend: Ist die e-kette gleitend auf der Seite liegend eingesetzt, muss auf folgende Punkte besonders geachtet werden: Verwendung starrer Anschlusselemente wird empfohlen Verschleißzugabe sollte ausreichend […]
In jeder Verbindung der Kettenglieder befindet sich eine Lagerstelle für eine Schwenkbewegung. Diese wurde mit einem wartungsfreien Tribopolymer-Gleitlager ausgestattet. Das igus iglidur Gleitlager sorgt dafür, dass an diesen „Gelenkstellen“ der Energiekette der Verschleiß auf ein Minimum reduziert wird und die Lebensdauer drastisch erhöht werden kann. In der igus Serie P4.1, welche auf langen Verfahrwegen eingesetzt […]
Bei der Lebensdauer von Rollen einer Energieführung kommt es generell auf das Rollenmaterial und der äußeren Umgebung an. Freilaufende oder ungeschützte Rollen sind für äußere Einflüsse anfällig. Bei Energiekettensystemen sind Rollen in das Kettenglied integriert und mit einem seewasserfesten Fett „lebensdauergeschmiert“. Ein Austausch bei so einem System ist über die gesamte Lebensdauer nicht erforderlich. Gefällt […]
Der Einsatz im Außenbereich ist für Energieführungen im allgemeinen unkritisch. Energieketten sind sehr robust und halten auch extremen Minusgraden stand. Jede Energiekette wird im igus hauseigenem Testlabor in einem Kühlcontainer bei -40 Grad Celsius sowie auf einer Außenteststrecke unter realen Bedingungen getestet. Bei besonderen Anforderungen sind Energieketten auch in geschlossenen Systemen mit einer Überdachung oder […]
Oft geht es nicht um die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sondern darum, welches System ist für meine Anwendung in Hinblick auf Kosten, Haltbarkeit und Bauraum die richtige Energiezuführung. Wenn man zum Beispiel nur den Vergleich von motorgetriebenen Kabeltrommeln zu Energieketten heranzieht, so gibt es keine pauschale Antwort, denn in der Industriewelt gibt es […]
Mit igus® Produkten Energie sparen und Kosten minimieren. Das Thema Energie und Energieverbrauch ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Ich möchte hier gar nicht tiefer einsteigen, sondern mich eher darauf konzentrieren, wie man mit auf die Anwendung angepassten Produkte die Energieeffizienz erhöhen kann. Erst recht, wenn die Planung einer solchen Anlage abgeschlossen ist oder es […]
Nahezu jede Anwendung für „lange Verfahrwege“ ist individuell zu betrachten. Als Leitfaden hat igus ein Handbuch zu diesem Thema kostenlos als download bereit gestellt. Wir empfehlen jedoch die Rücksprache mit einem Servicetechniker um die richtige Lösung für genau Ihre Anwendung auszuwählen. Bei mehr als 30.000 gleitenden Anwendungen hat igus die notwendige Expertise in diesem Gebiet. […]