Ein Füller bzw. ein Füllelement in einer Leitung stellt in erster Linie einen runden Leitungsaufbau sicher. Dies ist besonders dann wichtig, wenn aufgrund der Leitungskonstruktion und der Ader-Querschnittskombination die Konzentrizität sonst nicht gewährleistet werden kann. Dies ist zum Beispiel bei Leitungen mit vielen Elementen wichtig. In Torsionsleitungen können Füller hingegen auch als Dämpfungsmaterial fungieren. Gefällt […]
Um ihre elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen, muss eine Leitung elektrisch leitend geschirmt sein. Diese Schutzwirkung wird vor allem durch die Angabe der sogenannten optischen Bedeckung des Schirmes ausgedrückt. Darunter versteht man die Fläche, die optisch vom Schirm überdeckt ist. Hat die Leitung zum Beispiel eine Kupferfolie als Schirm, kann man von einer Bedeckung von 100% […]
Die Farbe als solches ist nicht näher begründet. Es geht in erster Linie um die Auffälligkeit und die Zweifarbigkeit, damit auch eine klares Erkennen unter schlechten Sichtbedingungen und von Menschen mit rot-grün Schwäche gewährleistet ist. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!