Drehverbindungen von igus® für verschiedenste Anwendungen

Patrick Czaja | 15. Oktober 2020

Die xiros Drehverbindungen aus Kunststoff sind trotz ihres geringen Eigengewichts ideal zur Aufnahme von axialen Lasten geeignet. Dadurch kommen sie für viele Anwendungen in der Industrie in Frage.

Auch die ISAS GmbH hat schnell gemerkt, dass xiros die beste Alternative für vergleichbare Lösungen aus Metall ist. Der vorliegende Anwendungsfall aus dem Bereich der Möbelindustrie zeigt Ihnen nicht nur die Anforderungen der ISAS GmbH, sondern auch die zahlreichen Vorteile der xiros Drehverbindungen aus Kunststoff auf.

Drehverbindungen stets staub- & schmutzresistent

Das Unternehmen war für dessen Kantenanleimmaschinen auf der Suche nach einer geeigneten Lagerung für den Abrollmechanismus der Leimkanten. Durch zwei Servoachsen werden Kantenmaterialien bis zu 2 mm Dicke und 28 mm Höhe automatisch um 90 Grad gedreht und zum Kanteneinzug transportiert. Die Lösung der ISAS GmbH sollte wartungs- und schmiermittelfrei sein, einen geringen Rollwiderstand mit sich bringen sowie eine hohe Lebensdauer besitzen. Dann ist das Unternehmen schnell auf Drehverbindungen aus Kunststoff von igus aufmerksam geworden. Die xiros Drehverbindungen erfüllen nicht nur alle Anforderungen, sondern sind zusätzlich absolut staub- und schmutzresistent, wodurch die Anlage stets sauber bleibt und ein störungsfreier Betrieb möglich ist.





Schön zu sehen: xiros Kunststoff-Drehverbindungen


Spezielle Kundenanfragen und Wünsche nehmen wir als Ansporn innovativ zu sein. So entstand aus einer Anfrage eines Kunden der chemischen Materialfluss-Industrie ein Projekt der größten Drehverbindung. Bis dato gab es dieses Produkt nicht in unserem Programm. Der Kunde wünschte eine kugelgelagerte Drehverbindung mit Glaskugeln und offener Bauweise, sodass er diese täglich ausspülen konnte. 400 mm im Innen- und 600 mm im Außendurchmesser und Lasten von bis zu 250 kg bei einem geringen Kraftaufwand von 15 Newtonmeter drehen: Wünsche sowie individuelle Anfragen nehmen wir uns immer zu Herzen.

Sind Sie auf der der Suche nach weiteren Anwendungen mit xiros® Kunststoff-Drehverbindungen? Dann schauen Sie doch einfach mal bei diesem interessanten Anwendungsfall vorbei, wo der Kunde auf der Suche nach einer wartungsfreien Lagerung für Waschbürsten einer Fahrradwaschanlage war:



Weitere Informationen

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!