Welche Kugellager-Dichtungen es gibt und warum igus keine Nachsetzzeichen benötigt
Patrick Czaja | 13. November 2020
Viele metallische Wälzlager sind als abgedichtete Ausführung erhältlich. Kugellager-Dichtungen sind bei der metallischen Version in der Regel zwingend erforderlich, da sich ansonsten Verschmutzungen mit dem Schmiermittel verbinden und somit den Lagerlauf blockieren können.
Metallische Lager müssen geschützt werden
Metallische Kugellager gibt es auch als offene Bauform. Diese werden jedoch aufgrund der oben genannten Problematik nur sehr selten verwendet. Deswegen reicht eine staubige Umgebung aus, um die Laufeigenschaften über einen längeren Zeitraum negativ zu beeinflussen.
Kugellager aus Kunststoff oder Keramik meist nur als offene Bauform verfügbar
Der Grund liegt darin, dass diese Lager nicht geschmiert werden müssen. Die offene Bauweise birgt bei diesen Materialien einen großen Vorteil. Jegliche Verschmutzung die eintritt, kann auch leicht wieder austreten, beziehungsweise gespült oder mit Druckluft ausgeblasen werden. Hierdurch ist eine Schmutzanhaftung durch Schmiermittel nicht möglich. igus verzichtet daher auf eine Verwendung von Nachsetzzeichen im Vergleich zum metallischen Pendant.
Die Abdichtung metallischer Kugellager erfolgt nach dem Prinzip des Wellendichtrings. Folgende herstellerspezifische Dichtungsbezeichnungen sind möglich:
- Z = einseitige Blechdeckscheibe mit Spaltdichtung
- ZZ/2Z = wie oben, beidseitig
- RS = einseitige, schleifende Gummidichtung
- LB = wie oben
- 2RS = wie oben, beidseitig
- LLU = wie oben, berührungslose Gummidichtung, beidseitig
- EE = wie oben, beidseitig berührend, schleifend
- RZ = einseitige, berührungslose Gummidichtung
- LB = wie oben
- 2RZ = wie oben, beidseitig
- LLB = wie oben
Die Dichtungsbezeichnungen sind weltweit gültig und stehen je nach Hersteller meist als Suffix hinter der jeweiligen DIN Baugröße.

xiros Kunststoff-Kugellager von igus mit Deckscheibe
Auch im Produktprogramm der igus Kugellager haben die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Abdeckvarianten. Nicht alle sind für jede Lagerbaugröße verfügbar, aber eine einseitige Deckscheibe steht immer zur Auswahl.

1. offene Bauform
2. einseitige Deckscheibe
3. Beidseitige Labyrinthdichtung

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kugellagers für Ihre Anwendung?
Unsere Experten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.