Welche Dichtungsvarianten gibt es für Kugellager?

Oliver Kreutz | 20. Dezember 2019

Viele metallische Wälzlager sind als abgedichtete Ausführung erhältlich. Die Abdichtung ist bei metallischen Kugellagern i.d.R. zwingend erforderlich, da ansonsten Verschmutzung in die Kugel-Laufflächen gelangen kann, sich mit dem Schmiermittel verbindet und somit den Lagerlauf blockieren kann. Metallische Lager müssen geschützt werden Metallische Kugellager gibt es auch als offene Bauform, jedoch werden diese aufgrund o.g. Problematik […]

Weiterlesen...

Was ist DIN 625?

Oliver Kreutz | 19. Dezember 2019

Die DIN 625 legt beispielsweise die Abmessungen für einreihige Radialrillenkugellager fest und gilt in der Industrie wohl als die bekannteste Norm im Wälzlagerbereich.

Weiterlesen...