TPE flammwidrig und TPE halogenfrei

Katharina Esch | 17. Juni 2021

Auf der Welt gibt es unzählig viele Materialien. Für die Kabelindustrie kommen davon nur ein paar wenige in Frage. Am Häufigsten werden in der Kabeltechnologie die Mantelwerkstoffe PVC und PUR verwendet. Neben diesen beiden Außenmantelmaterialien setzen wir bei igus aber auch TPE (Thermoplastische Elastomere) ein. TPE ist aber nicht gleich TPE. Deshalb möchten wir uns […]

Weiterlesen...

Was ist Fast Connect?

Katharina Esch | 26. Mai 2021

In fast allen Branchen ist es wichtig, Systeme zu nutzen, die einfach, schnell und zuverlässig funktionieren. So wie Profinet Fast Connect. Was es mit dieser Technologie auf sich hat, erzähle ich im heutigen Beitrag. Zeit ist Geld Zeit ist ein wichtiges Gut. Und nicht nur das. Denn Zeit kostet schlichtweg auch Geld. Nicht umsonst heißt […]

Weiterlesen...

Schluss mit den Märchen…
„Ich darf nur originale Antriebsleitungen des Antriebsherstellers nutzen!“

Katharina Esch | 19. August 2020

Weit ist das Gerücht verbreitet, dass man gezwungen ist, die originalen Antriebsleitungen des Antriebsherstellers zu verwenden. Mit diesem Gerücht möchte ich heute gerne aufräumen und erklären, warum diese Aussage in das Reich der Märchen gehört. In diesem Zusammenhang höre ich regelmäßig Aussagen, die nicht stimmen. Ein paar Beispiele möchte ich gerne nennen, um die Thematik […]

Weiterlesen...

Die Gene von chainflex
7 Grundregeln für eine gute Leitung

Katharina Esch | 25. Mai 2020

Jeder neue Mitarbeiter bei igus® bekommt ein intensives Training über die unterschiedlichen Produkte unseres Unternehmens. Ein elementarer Baustein dabei ist die Leitungsschulung. Hier legen wir ein großes Augenmerk auf den Aufbau unserer Leitungen, die sogenannten „7 Gründe“. Diesen besonderen Aufbau sehen wir als sehr wichtig an. Deshalb möchte ich auch Ihnen im Folgenden die 7 […]

Weiterlesen...