Die globale Kreislaufwirtschaft schrumpft. Es ist höchste Zeit zu handeln. Eine Möglichkeit ist das Recycling technischer Kunststoffe. Dies war jedoch bisher recht umständlich. Wir zeigen Ihnen, wie Kunststoff-Recycling endlich einfach wird.
Die Welt wird immer vernetzter, alles muss zu jeder Zeit verfügbar sein. AI und Chatbots übernehmen immer mehr Aufgaben. Jedoch haben uns die Probleme der Vergangenheit gezeigt, dass Lieferketten gestört werden können und es dann zu großen Problemen kommt. Deswegen haben wir ein weltweites Netz an Produktions- und Lagerstandorten sowie Service Partnern vor Ort aufgebaut, […]
Flughäfen sind auf Gangways angewiesen, um den Passagieren einen bequemen Ein- und Ausstieg in die Flugzeuge zu ermöglichen. Fallen diese aus, ist der Weg in die Kabine deutlich erschwert. Eine Möglichkeit, um Störungen der Gangways zu verhindern, sind e-ketten und i.Sense EC.P Condition Monitoring von igus.
Technische Kunststoffe Technische Kunststoffe sind eine Untergruppe der thermoplastischen Kunststoffe, die sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres Preises (1) von Standardkunststoffen, Hochleistungskunststoffen und Funktionskunststoffen unterscheiden. Sie werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Lager, Rollen, Räder, Dichtungen und Formteile (2) Einige Beispiele für technische Kunststoffe sind Polyvinylchlorid (PVC), Polyamid (PA), Polyoxymethylen (POM), Polycarbonat (PC) […]
Nicht selten ist das Gleitlager das letzte Bauteil, was in einer Baugruppenkonstruktion eingeplant wird. Der Innendurchmesser wird durch die zu lagernde Welle bestimmt, der Außendurchmesser durch die bereits geplante Aufnahmebohrung. Im Zweifel wird das Bauteil, in welches das Gleitlager eingepresst wird bereits an anderer Stelle verwendet und kann als Gleichteil weiterverwendet werden. Eine Änderung dieser […]
Im zweiten Teil unserer Beitragsreihe zum Thema „Kosten sparen mit Gleitlagern“ soll es um einen weiteren wichtigen Aspekt der Gleitlagerbeschaffung gehen, der erheblich zur Reduktion der Kosten für Lagerstellen beitragen kann. Die richtige Auswahl des Gleitlagers. Einerseits spielt das Thema ein wenig in den Aspekt der Beschaffungsoptimierung hinein. Das Ziel sollte immer sein, möglichst viele […]
Im Beschaffungswesen eigentlich ein absolut alltäglicher Vorgang aber bei „unwichtigen“ Bauteilen oft vernachlässigt: Die Optimierung der Beschaffungs- und Stückkosten von Gleitbuchsen. Diese Bauteile werden häufig von Zwischenhändlern bezogen, die ihrerseits eine gewisse Marge aufschlagen. Bedarfe verhalten sich in der Regel linear und sind daher relativ gut planbar. Der Teilewert ist dabei meist so gering, dass […]
Autoglide 5: Die ultimative Alternative zur Stromschiene für Regalbediengeräte, Querverfahrwagen und andere gerade Verfahrwege, wo sonst nur Schleifleitungen eingesetzt werden. Tja, warum würden Monteure Autoglide 5 kaufen? Antwort: Weil es weniger Arbeit ist. Dazu noch kinderleicht und nicht besonders anstrengend! Da bleibt mehr Zeit für wichtigere Dinge auf der Baustelle! Anstatt mühselig und zeitaufwendig die […]