Picture of the Day!-178

Today iglidur® got to explore the charismatic city of Chicago and spend time in Millennium Park which is home to the Cloud Gate. The Cloud Gate is a stainless steel bean-shaped sculpture that was unveiled inside the park in 2004. The bean reflects the skyline of Chicago and although fairly new it has now become a staple of this city. Can you see the dry-tech® Box in the refection?

Picture of the Day!-178

Quer durch Iowa

Von Minneapolis aus ging es weiter nach Süden Richtung Iowa. Bekannt ist Iowa für Getreide und davon hat unser kleines Auto sehr viel gesehen! Iowa wird oft als “America’s Heartland” bezeichnet und grenzt an den Mississippi.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts expandierte Iowas Agrarindustrie und viele weitere verschiedene Branchen der Produktion-, Prozess- und Finanzindustrie siedelten sich an. Hier finden sich viele Einsatzbereiche für igus®-Produkte.

Einer unserer Kunden in Iowa ist ein Hersteller von Verpackungsmaschinen und verwendet drylin® R Linearführungen und iglidur® J Lager in seinen Maschinen.

Im Bereich der Verpackungsindustrie werden igus®-Produkte auch im Lebensmittel- und Medizinbereich verwendet. Aufgrund der Schmiermittelfreiheit besteht keine Gefahr, dass die zu verpackenden Produkte durch Schmiermittel kontaminiert werden.

Quer durch Iowa

Einen Abstecher machten wir auch zum Original Drehort des Films “Field of Dreams”. Nach einer langen, staubigen Anfahrt wurde unser Wagen vom Besitzer der Farm, Don Lansing, begrüßt.

Quer durch Iowa.2

Mr. Lansing erzählte uns die Geschichte von dem Tag vor 25 Jahren, als Hollywood an seine Tür klopfte und sagte, sie wären daran interessiert auf seinem Land einen Film zu drehen. Als der Film dann in die Kinos kam, besuchten Menschen aus der ganzen Welt sein Spielfeld – selbst von weitentfernten Orten in Osteuropa oder Japan reisten Fans an um selbst über das Feld gehen zu können.

Quer durch Iowa.3

Quer durch Iowa.4

Iowa konnten wir nicht verlassen ohne den Mississippi zu überqueren. Wir machten eine kleine Rast an dem mächtigen Fluss, der 3.760 km quer durch die USA fließt und der viertlängste Fluss der Welt ist.

Vom Mississippi in Iowa geht es wieder nach Norden. Nächster Stop: Milwaukee!

Thanks for reading,

Kayla

 

Minneapolis, Minnesota

Minnesota ist in den USA bekannt für Käseecken, Ackerland und karten Akzent. Der Staat besitzt zudem das größte Einkaufszentrum und den größten Jahrmarkt der USA.

Minneapolis und St. Paul sind Zwillingsstädte. Minneapolis ist die größere der beiden und liegt am Ufer des Mississippis. St. Paul hingegen ist etwas kleiner aber dafür die Hauptstadt des Bundesstaates.

Minneapolis ist mit 20 Seen, dem mächtigen Mississippi, vielen Bächen, Wasserfällen und Feuchtgebieten reich an Wasser. Früher war die Stadt die Welthauptstadt des Mehlhandels. Heute ist Minneapolis in erster Linie ein Geschäftszentrum zwischen Seattle und Chicago. Dabei ist die Stadt erstaunlich ruhig: wenig Verkehr in den Straßen und die meisten Restaurants sind bereits um 9 Uhr abends leer.

In Minneapolis haben wir wieder viele Kunden besucht, unter anderem einen Hersteller von Rasenmähern in jeglichen Größen. Sie verwenden iglidur® Lager an vielen verschiedenen Stellen in den Mähern. Der Hersteller hat sich für iglidur® entschieden, weil sie im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern unempfindlich gegenüber umherfliegender Erde und anderem Schmutz sind.

iglidur® Kunststofflager können zudem auch beim Einsatz von Düngemitteln und anderen Chemikalien eingesetzt werden – eine unerlässliche Eigenschaft beim Einsatz im Agrarbereich.

Minneapolis, Minnesota

Ein anderer Kunde, den wir besuchten, war ein Ingenieurbüro, dass unter anderem Windräder entwickelt. Aufgrund des geringen Gewichts (bis zu acht mal leichter als metallische Lösungen) können die Anwendungen noch effektiver werden.

Nach den Kundenbesuchen ging es zum großen Minnesota Jahrmarkt. In diesem Jahr kamen schon über 250.000 Besucher auf das Fest. Neben vielen Attraktionen gab es auch unendlich viele Dinge zu essen – aber immer auf einem kleinen Spieß. Neben Dörrfleisch oder Krokodil sogar Salat am Spieß! Laut und spannend waren auch die Holzfäller-Wettbewerbe.

Minneapolis, Minnesota.2

Minneapolis, Minnesota.3

Vom Jahrmarkt ging es direkt zur “Mall of America”, das meistbesuchte Einkaufszentrum der Welt: Fast 7 Kilometer Schaufensterflächen und im Inneren ist sogar ein Freizeitpark mit Achterbahn.

Minneapolis, Minnesota.4

Minneapolis, Minnesota.5

Von Minneapolis geht die iglidur® on tour weiter Richtung Süden nach Iowa.

Look for us on the road! Thanks for reading,

Kayla

 

Minneapolis, Minnesota

Minnesota is known for its cheese curds, farmland, and distinct accents. The state of Minnesota is also home to the largest mall and state fair in the USA. The iglidur® car was fortunate enough to get to participate in all of these Minnesotan activities.

Minenapolis and St. Paul are the “Twin Cities” of Minnesota.” Minneapolis is the larger of the two, and lies between banks of the Mississippi River. The smaller of the twins, St. Paul, is the state’s capital city.

Minneapolis is abundantly rich in water, with 20 lakes, the Mighty Mississippi, and a number of creeks, waterfalls, and wetlands. It was once the word’s flour million capital and a hub for timer. Today, the city is primarily a business center between Seattle and Chicago. For being rated the country’s 14th largest metropolitan area, the city is very quiet and still. Traffic is minimal, and most restaurants are emptied by 9 PM.

In Minneapolis, we visited a number of customers, including a manufacturer of commercial and residential lawn mowers. They use iglidur® bearings in a variety of applications on their mowers, and choose iglidur® because of their ability to stand up to flying dirty, soil, and other debris that could clog and seize traditional ball bearings.

iglidur® plastic bearings are also able to stand up to fertilizers and other chemicals that is unavoidable in the agriculture industry. Some iglidur® materials, like iglidur® T500, can even stand up to hydrochloric acid! Good luck trying that with a standard plastic material!

Minneapolis, Minnesota

Another customer visit was to an engineering firm that works in many different industries, including wind turbines. Because of their light weight and green properties, iglidur® bearings are a natural fit inside. Because they are up to 8 times lighter than metal bearings, iglidur® bearings can reduce the weight and drive requirements of applications, and they also require less oil power to create than comparable steel bearings.

Minneapolis, Minnesota

After visits to customers, the iglidur® car took off for the Minnesota State Fair. This year, the fair set a record for their highest attendance ever – with 252,092 people walking through the gates with 2 days to go!!

Everyone had a great time at the fair, especially those hungry people that wandered in! You could buy any type of food imaginable on a stick- from beef jerky to alligator, even a salad on a stick!

Strolling through the fair, a lumberjack show and carving contest drew quite the crowd, the competitors even had a race up and down the tree trunks using their rope skills for Support.

Minneapolis, Minnesota.2 Minneapolis, Minnesota.3

From the State Fair, the car headed out for some shopping at the Mall of America – 4.3 miles of store front, or 7 Yankee Stadiums of shopping under one roof! Inside, there is even an amusement park with a fully looping roller coaster.

Minneapolis, Minnesota.4 Minneapolis, Minnesota.5

From Minneapolis, iglidur® on tour heads south to Iowa, Look for us on the road!

Thanks for reading,

Kayla

 

Across Iowa

From Minneapolis, the car headed south to Iowa. The state is known for their corn, which the iglide car has seen much of! Iowa is often referred to as “America’s Heartland,” and borders the Mississippi River.

In the 2nd half of the 20th century, Iowa’s agricultural economy expanded into a wide range of manufacturing, processing and financial industries, and anywhere with a large range of industries is a great place for igus to be!

We had time to stop at a few of our Iowan customers, like one manufacturer of packaging equipment that uses igus’s DryLin R linear bearings and iglide j plain bearings in their machinery.

Used in many ares of packaging, including in food and drug production plants, igus products are extraordinarily safe and long-lasting, as they are not affected by crumbs, sugar, or other material in these types of facilities. igus products also are not reliant on grease, and with no grease, there is no threat of contamination from bearings!

Quer durch Iowa

While in Iowa, the car took a drive to the Original Field of Dreams, a baseball field and pop-culture tourist attraction, featured in the movie “Field of Dreams.” Upon pulling in the long dirt driveway, the car was greeted by the farm’s owner, Don Lansing.

Quer durch Iowa.2

With his Field of Dreams baseball cap on, Mr. Lansing told the story of the day Hollywood knocked on his door 25 years ago, interested in filming a movie on his land. After the movie came out, people from all over flocked to his field, making their way from as far as Eastern Europe and Japan to walk on this beloved field.

Quer durch Iowa.3

Quer durch Iowa.4

Before passing through Iowa, a stop at the Mississippi River was in order. The chief drainage system for the entire United States, the Mississippi flows for 2,340 miles across the country, making it the 4th longest river in the world.

Next stop from Iowa is north to Milwaukee!

Thanks for reading,

Kayla

Page 30 of 68« First...1020...2829303132...405060...Last »