RoboCup 2015 hat begonnen

Auch in diesem Jahr nimmt das Team B-Human, unterstützt von igus, an den Weltmeisterschaften im Roboterfußball teil. Der RoboCup 2015 beginnt heute, am 19.7., und findet in diesem Jahr in Hefei, China statt. Nach einer langen Anreise, wurden in den vergangenen zwei Tagen alle Roboter vor Ort in einen spielfähigen Zustand versetzt und einige Zusatzwettbewerbe gespielt. Heute geht es dann gegen die HULKs (TU Hamburg Harburg) und die UPennalizers (University of Pennsylvania) richtig los!

 

Impressum

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel: +49 (0)2203-9649-0
Fax: +49 (0)2203-9649-222

 

Geschäftsführer: Frank Blase
AG Köln HRB 27158  USt-ID: DE121976915
St.Nr. 216/5875/0610

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

how we test the new base joint RL-90-BL1

One important aim for our development was to achieve higher loads for our robolink arms. Especially the torque for the pivoting movement is decicive for the capacity of the arm. We measure the breaking torque on our ZWICK puch/pull test device. The base joint RL-90-BL1 is fixed on the unit, by pulling the wire we lift rising loads and wait for the first failure. In this case, the nipple from the wire had been torn out at ~2.000 N. The joint itsself is not damaged at all.

For this test we measured a lifting force of ~80 Nm (14,5 kg at 0,55 arm length). For the difference between a static test and dynamic application we assume a factor 3 for the calculation. In addition with a safety factor we set the catalogue value at 20 Nm max. load for the pivoting movement. We will try to reach at least 24 Nm by modification of the nipple fixation in the near future.

image
test installation

imageimc19tzj
test results


(maybe you wonder why the test part is white: we used a first protototype for the test. Produced by laser sintering (SLS). The product will be black in the end, but also be produced the same way.)